This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Ads1198芯片交流输入阻抗

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADS1298ECGFE-PDK

Ads1198芯片各通道的交流输入阻抗(10Hz),5mv,测出来只有1M,请问有同学有做过相关的测试,遇到过类似的问题吗?

  • 信号是直连进去的,连前级的滤波电路都已经去掉了。

  • 你好,ADS1198输入信号经过交叉开关后会连接至后级的PGA, PGA是输入高阻抗,可以从数据手册中看出,见下表,并且与所采用的模式有关。

    你是怎样进行测试的?实验条件、仪器都用的什么?电路怎样连接的?

  • 我是使用标准的EGC输入阻抗测试仪测试的,测试信号是10Hz,5mv;

  • 您是否方便留一个邮箱,我给您发一下相关资料。

  • 你的邮箱是多少,我可以联系你。

  • 使用检测中心的测量仪器EGC进行输入阻抗测试,输入10Hz,5mV的正弦波信号,记录一段时间,然后在输入端加入阻抗Z(Z是620K电阻与4.7nF电容并联的阻抗),再记录一段时间;波形如下:

    图1 未加入阻抗

    图2 加入阻抗

    图3 连续采集的波形对比

    我自己使用ADS1298设计的硬件(电池供电)进行测试也是这种情况,但是使用我公司的其他ECG仪器测试得到的波形却没有干扰;

    不知道如何改进,求指点

    下面是输入阻抗测量的标准:Z是620K电阻与4.7nF电容并联的阻抗

  • Rg1 Rg2 Z1是多少,怎样连接的?输入信号是由什么仪器提供的?300mv的电压连进去了吗?怎么提供的300mv?

  • R01为100K,  R02为100欧, Z1是620K电阻与4.7nF电容并联的阻抗,信号由信号发生器提供(220V供电),测量输入阻抗时不需要加入300mV;

    加入阻抗Z后,使用TI的ADS1298ECGFE-PDK REV-A评估板采集10Hz,5mV的正弦信号,将导联线屏蔽连接到AGND上时不会出现干扰,但是将屏蔽连接到屏蔽驱动输出时则会有干扰,采集过程中关闭导联脱落功能;

    而使用我自己设计的后来holter硬件(1.5V的碱性电池供电)进行测试,将导联线屏蔽连接到AGND上加入阻抗Z后则还会出现干扰,如果再将AGND直接连接到信号发生器的接地线上则干扰消失,但是信号的幅值却只有原来未加入阻抗Z时幅值的一半;

    将导联线屏蔽连接到RL上则干扰也会消失,但是信号的幅值同样只有原来的一半;

    不知道什么原因,测试的很郁闷

  • R01为100K,  R02为100欧, Z1是620K电阻与4.7nF电容并联的阻抗,信号由信号发生器提供(220V供电),测量输入阻抗时不需要加入300mV;

    加入阻抗Z后,使用TI的ADS1298ECGFE-PDK REV-A评估板采集10Hz,5mV的正弦信号,将导联线屏蔽连接到AGND上时不会出现干扰,但是将屏蔽连接到屏蔽驱动输出时则会有干扰,采集过程中关闭导联脱落功能;

    而使用我自己设计的后来holter硬件(1.5V的碱性电池供电)进行测试,将导联线屏蔽连接到AGND上则还会出现干扰,如果再将AGND直接连接到信号发生器的接地线上则干扰消失,但是信号的幅值却只有原来未加入阻抗Z时幅值的一半;

    将导联线屏蔽连接到RL上则干扰也会消失,但是信号的幅值同样只有原来的一半;

    我遇到的问题与chengwei chen 遇到的类似,我的屏蔽驱动接地,但是信号幅值只有原来的一半,在这种情况下,输入阻抗是<1M的,此外,不知道是不是我配置得有问题,相同频率下,各通道1mv的方波校准好之后,5mv的方波显示各个通道都不一样,有的是3mv,有的是4mv.....

  • 这几个问题有没有一个比较明确的说法?

  • 我会尽快在EVM上进行测试,再更新。

  • Hellowinn,

    您好,从您贴的波形图看,未接阻抗时10Hz信号的幅值大约是3mVpp,接入阻抗时有很明显的50Hz干扰,无法从图上看出10Hz的幅值,不知您是如何估算出阻抗小于1M的?(粗看起来,似乎10Hz信号幅值基本没减小)

    您提到屏蔽接AGND后没有干扰,但信号幅度小一半,您是在这种情况下计算阻抗的?

    这种情况下的“幅度减小一半”原因我认为并不是输入阻抗造成的,而另有其他原因,例如输入通道未被正确偏置。

    据我所知,有些导联线会在内部将屏蔽和参考电极相连,这种情况下,若您将屏蔽接AGND就会导致右腿驱动放大器输出被短路至AGND,输入通道共模电位被强拉至0V,若1298是单电源供电的,就会造成幅度减小一半的情况。当然了,这只是猜测,建议您连好测试仪,屏蔽接AGND后,测一下各个电极相对于AGND的电压。正常情况下,它应是(AVDD+AVSS)/2。

    John

  • 使用TI的ADS1298ECGFE-PDK REV-A评估板进行测试,之前因为屏蔽没有连接至AGND,所以才出现了干扰;屏蔽连接至AGND后,接入阻抗后的信号幅值几乎没有衰减;

    用我自己设计的硬件(1.5V电池供电)进行测试,将屏蔽连接至RLD,接入阻抗后,信号幅值是减小将近一半;如果加入一级缓冲电路(输入阻抗很大,1KG欧),则信号幅值会衰减至原来的92%,可以满足检验标准的要求;

    在这里我有一点不明白,我的硬件也参考TI的评估板设计的;没有加入一级缓冲电路时,信号幅值为什么会衰减那么多,难道跟电池供电有关,或者与导联线有关系(因为接口不一样,所以2个试验使用的导联线是不一样的)?

    还有为什么在我的硬件上,将导联线屏蔽连接到AGND上加入阻抗Z后则还会出现干扰,如果再将AGND直接连接到信号发生器的接地线上则干扰消失,但是信号的幅值却只有原来未加入阻抗Z时幅值的一半?而使用TI的ADS1298ECGFE-PDK REV-A评估板进行测试,屏蔽连接至AGND就可以消除干扰,而不需要再将AGND直接连接到信号发生器的接地线上。

  • 相同频率下,各通道1mv的方波校准好之后,5mv的方波显示各个通道都不一样,有的是3mv,有的是4mv.....

    关于这个问题,有没有什么提示?

  • 加了,没有收到你的接受信息

  • 你用的什么型号的信号发生器,我用的信号发生器是需要切换导联的,要看哪个导联的方波信号需要切换到相应导联才可以的

  • Hellowinn,

    能否麻烦您测量一下个电极相对于AGND的电位呀?以便我们分析。连好测试仪、屏蔽接AGND和测试仪的地后测。

    谢谢

    John

  • 我觉得是加了620K后 放大器输入端对称匹配被打破,导致共模抑制降低,出现的噪音。