ADS1110 是TI推出的16位AD器件,是为了将低功耗与空间作为首要考虑因素的高精度测量系统设计的
ADS1110采用I2C方式与MCU相连,与MCU的连接图如下
ADS1110的读写时序如下
ADS1110的驱动程序如下
# include<pic.h> # define uch unsigned char # define unint unsigned int # define SDA RD1 # define SCL RD0 uch ACK; unint j; void delay() //延时 { for(j=5535;--j;) continue; } void start (void) //开始 { TRISD0=0; TRISD1=0; SDA=1; asm("nop"); SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SDA=0; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SCL=0; asm("nop"); asm("nop"); } void stop(void) //结束 { TRISD0=0; TRISD1=0; SDA=0; asm("nop"); SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SDA=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SCL=0; asm("nop"); asm("nop"); } uch check(void) // 检查应答信号 { TRISD1=1; SCL=0; SCL=1; if (SDA ) { ACK = 1; } else { ACK = 0; } SCL=0; return(ACK); } void sendBYTE(uch data) // 发送一个字节 { uch bitcount=8; //发送8位 do { TRISD0=0; TRISD1=0; //置输出 if((data&0x80)==0x80) { SDA=1; //写 1 } else { SDA=0; //写 0 } SCL=0; //在时钟大于4u秒期间写数据 SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SCL=0; data=data<<1; bitcount--; } while(bitcount); TRISD1=1 ; //释放总线等待应答 asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); } uch reciveBYTE(void) //接受一个字节 { uch temp1=0; uch bitcount1=8; TRISD0=0; TRISD1=1; //置输入 do { SCL=0; //在时钟大于4u秒期间读数据 SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); if(SDA) //读 1 { temp1=temp1|0x01; } else //读 0 { temp1=temp1&0xfe; } SCL=0; if(bitcount1-1) { temp1=temp1<<1; } bitcount1--; }while(bitcount1); return(temp1); } void ack(void) // 发送连续读信号 { TRISD0=0; TRISD1=0; SDA=0; SCL=0; SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SCL=0; } void nack(void) // 发送不连续读信号 { TRISD0=0; TRISD1=0; SDA=1; SCL=0; SCL=1; asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); SCL=0; } void wrtoIIC(uch data) //写器件地址和配置字 { start(); //开始写 sendBYTE(0x90); //写器件地址(写) do{ ; }while(check()); //等待应答 sendBYTE(data); //写配置字 do{; }while(check()); stop(); //结束写 } void rdfromIIC(void) //从ADS1100中读出数据 { start(); //开始读 sendBYTE(0x91); //写器件地址(读) do{ ; }while(check()); //等待应答 TMR1H=reciveBYTE(); // 读高8位 ack(); //连续读 TMR1L=reciveBYTE(); //读低8位 ack(); //连续读 TMR2=reciveBYTE(); //读配置字 nack(); stop(); //结束读 // delay(); } main() { while(1) { di(); wrtoIIC( 0x8c); rdfromIIC(); } }