ADS1110 是TI推出的16位AD器件,是为了将低功耗与空间作为首要考虑因素的高精度测量系统设计的
ADS1110采用I2C方式与MCU相连,与MCU的连接图如下
ADS1110的读写时序如下
ADS1110的驱动程序如下
# include<pic.h>
# define uch unsigned char
# define unint unsigned int
# define SDA RD1
# define SCL RD0
uch ACK;
unint j;
void delay() //延时
{
for(j=5535;--j;) continue;
}
void start (void) //开始
{
TRISD0=0;
TRISD1=0;
SDA=1;
asm("nop");
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SDA=0;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SCL=0;
asm("nop");
asm("nop");
}
void stop(void) //结束
{
TRISD0=0;
TRISD1=0;
SDA=0;
asm("nop");
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SDA=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SCL=0;
asm("nop");
asm("nop");
}
uch check(void) // 检查应答信号
{
TRISD1=1;
SCL=0;
SCL=1;
if (SDA )
{
ACK = 1;
}
else
{
ACK = 0;
}
SCL=0;
return(ACK);
}
void sendBYTE(uch data) // 发送一个字节
{
uch bitcount=8; //发送8位
do
{
TRISD0=0;
TRISD1=0; //置输出
if((data&0x80)==0x80)
{
SDA=1; //写 1
}
else
{
SDA=0; //写 0
}
SCL=0; //在时钟大于4u秒期间写数据
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SCL=0;
data=data<<1;
bitcount--;
} while(bitcount);
TRISD1=1 ; //释放总线等待应答
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
}
uch reciveBYTE(void) //接受一个字节
{
uch temp1=0;
uch bitcount1=8;
TRISD0=0;
TRISD1=1; //置输入
do
{ SCL=0; //在时钟大于4u秒期间读数据
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
if(SDA) //读 1
{
temp1=temp1|0x01;
}
else //读 0
{
temp1=temp1&0xfe;
}
SCL=0;
if(bitcount1-1)
{
temp1=temp1<<1;
}
bitcount1--;
}while(bitcount1);
return(temp1);
}
void ack(void) // 发送连续读信号
{
TRISD0=0;
TRISD1=0;
SDA=0;
SCL=0;
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SCL=0;
}
void nack(void) // 发送不连续读信号
{
TRISD0=0;
TRISD1=0;
SDA=1;
SCL=0;
SCL=1;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
SCL=0;
}
void wrtoIIC(uch data) //写器件地址和配置字
{
start(); //开始写
sendBYTE(0x90); //写器件地址(写)
do{
;
}while(check()); //等待应答
sendBYTE(data); //写配置字
do{;
}while(check());
stop(); //结束写
}
void rdfromIIC(void) //从ADS1100中读出数据
{
start(); //开始读
sendBYTE(0x91); //写器件地址(读)
do{
;
}while(check()); //等待应答
TMR1H=reciveBYTE(); // 读高8位
ack(); //连续读
TMR1L=reciveBYTE(); //读低8位
ack(); //连续读
TMR2=reciveBYTE(); //读配置字
nack();
stop(); //结束读
// delay();
}
main()
{
while(1)
{
di();
wrtoIIC( 0x8c);
rdfromIIC();
}
}