This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于ADS1245的问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1245, ADS1259, ADS1246

请教“the digital filter rejects both 50Hz and 60Hz signals,completely settles in one cycle”,是指该转换器无法对50Hz或60Hz信号进行转换,会对其进行滤除的意思吗

  • Hi Tai,

    ADS1245这种ADC就是用来采直流信号的:在2.5MHz时钟速率下典型的转换速率是15SPS, 最大支持6MHz的时钟速率,此时最大的转换速率也不过是36SPS。

    由于实际应用场合存在着大量的50Hz、60Hz工频干扰,因此该ADC的滤波器设计中特别对这种干扰进行了抑制。从数据手册 图19可见,在50Hz,60Hz的地方有比较大的衰减(-70dB),这就是是所谓的“the digital filter rejects both 50Hz and 60Hz signals”。

    从这个频率响应图中也可以看到:随着频率的升高,衰减越来越大;即使在低频段,增益也是不平坦的。这也说明了这种ADC就是用来采直流信号的。

    Br

    Martin

  • 谢谢!早上发的时候网速不行,还以为没发上,所以多点了几下发表,没想到给多发了,删也没删掉,sorry。

  • Hi Tai,

    这样啊!

    对先前的问题还有什么疑虑吗?

    顺便问一下,你准备用ADS1245做哪个方面的应用呢?

    Br

    Martin

     

  • 我们准备对输电线电流首先经过传感器进行传感测量,然后再经AD转换器转换送入微处理器处理,先前选的转换器是ADS1245,但是由于输电线都是工频50Hz工作,之前没有注意到ADS1245对工频段信号的抑制,所以现在想重新选择一个AD转换器。问题是:(1)有没有必要重选;(2)有推荐吗?

  • Hi Tai,

    如果需要测试50Hz的信号,那么肯定要用另外一个ADC。

    至于推荐的话请具体给出应用需求,比如说输入电压范围,供电电压范围,AC性能要求(需要达到多少有效位),需要采集到多少次谐波(输入频率范围),通信接口的要求等,谢谢!

    Br

    Martin

     

  • 谢谢!

    输入信号电压范围是:0-2.5V;供电电压:0-3.3V,0-5V可选;通信接口:SPI;ADC位数:24位。

    采集谐波数:工频50Hz下150次谐波,这个参数我不确定,因为说实话,我对这个知识点不是很懂。

    再次感谢您的回复!

     

  • Hi Tai,

    测交流输电线电流一般测个15次谐波应该足够了!15*50Hz = 750Hz;

    为了保证在整个15次谐波频率范围内频率响应的平坦,推荐用14kSPS的ADS1259;

    如果对谐波要求较低,或者是在高次谐波上容许一定的衰减的话,也可以考虑用2kSPS的ADS1246.

    Br

    Martin

     

  • 十分感谢!