使用Ads1274 采集传感器信号,输入信号小于20mv,阻抗390欧姆。
基本思路是将输入信号放大125倍,小于2.5V,满足ADS1274输入范围,希望能提高精度。
前端放大电路由OPA2277+THS4521构成仪表放大电路后接入AD芯片,基准电压用Ref5025+OPA2350,具体如上图示。
现在测试遇到问题:
1.125倍放大时,输入信号6mv时,采集到数据3mv左右,抖动很厉害,接近1mv左右的跳变。
2.调整电阻,11倍放大时,输入信号6mv时,采集到数据5mv左右,同样抖动很厉害,接近1mv左右的跳变。
3.飞线,去掉OPA2277放大电路,输入信号直接接入THS4521,输入信号6mv时,采集到数据6mv,跳变20uv左右,精度在16位,基本正常。
感觉增加OPA2277放大后信号变得不稳定了,不知何原因。
另外:AVDD直接由IB0505LS产生,没有经LDO。