This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1220的TI官方开发板测量高精密电阻跳码(噪声)问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADCPRO

使用ADS1220的TI官方开发板测量380欧姆0.01%高精密电阻,软件是我自己写的,设置如下:

16倍增益,外部参考1.62V,DA输出250uA,ain0接dac1,ain1接dac2,50Hz抑制

使用20SPS采集速度,连续测量5个小时,实验室环境,最大跳码(也就值最大码值减去最小码值)会有3235个码,换算成温度就是0.53℃,请问这可能是哪里的问题?

我实际要设计的是测量PT100的高精度采集卡,分辨率至少要到0.1℃,请问我怎样才能达到这个分辨率呢?谢谢!

望有专家能帮忙解答一下,谢谢!

  • Hello Winter,

    请问你的外部参考是怎么连接的?用什么作为参考源呢?参考源的噪声对AD转换结果有直接的影响。

    你的采集速度是稳定的吗?能否将你的采集结果进行FFT 变化,看看噪声是什么频率的?

    ADCPro可以将转换结果进行FFT 变换,进入EVM -> File Reader选项里面可以载入转换结果;在C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\evm\FileReader\Example Files文件夹有载入文件的格式,可以用excel进行编辑。

    采集卡的分辨率要到0.1℃,测量范围是多少呢?

    Br

    Martin

     

  • 谢谢 Matin的回答,

    关于参考:我是在R3上焊接了一个0.1%精度的3.24K电阻,然后VREF+和ain0短路,VREF-和地短路,这样开发板的DA输出电流经过3.24K电阻就会产生电压了

    关于噪声:从ADCPro的FFT结果看,低于1Hz的噪声最大。其余频率均匀分布

    测量范围是-200~800℃。我是拿380Ω高精密电阻模拟热电阻。

  • Hi Winter,

    能否将你的FFT 结果上传看看?

    Br

    Martin

  • Hi Winter,

    能否将低频段的噪声放大看看是否有固定的频率,可以将block size设置大一点。

    我不太确定我是否正确理解了你所描述的连接,能否将你的连接发个图上来?包括 被测电阻,输入R/C滤波器,参考电压及其对应的滤波器。

    不过这边有个 TIPD, 其测试结果在未校准前可以达到0.096 欧姆,校准后可以达到0.0106度,里面有详细的设计文档,可以参考一下:

    http://www.ti.com/tool/tipd120?keyMatch=3 wire rtd measurement&tisearch=Search-EN

     

    Br

    Martin

  • 感谢您的答复与提示!

    低频段我试过了,没有固定的频率,基本上是越接近0越大,而且从一整天的波形图来看,基本上和温度相关。

    为了保证将引线的干扰降到最低,我的连接和最开始的时候有些变化,但是测试结果是一样的,接法是这样的:

    DAC1由AIN3输出,与REF和AIN0短路。

    DAC2由AIN2输出,与AIN1短路

    被测电阻接到AIN0和AIN1之间

    除了AIN0和AIN3之间我飞了一根线,其余都是用板上的双排针+跳线实现的接线。

  • 多半是受到干扰了,50Hz,100Hz都要抑制,另外跟你的PCB布线也有关。速度不要开太快。

  • 多半是受到干扰了,50Hz,100Hz都要抑制,另外跟你的PCB布线也有关。

  • 将低频段的噪声放大看看是否有固定的频率,可以将block size设置大一点。

  • 精度是一定的,如果你要测量的范围越大,那么分辨率就会越大。打一个比方,你如果要测量0-1000度的温度,那么分辨率肯定达不到0.1度。想要达到这个分辨率,就要外加复杂的电路。如果你要测量30-80度,那么很容易就可以达到这个分辨率。所以温度的测量范围对分辨率还是有一定的影响的。