This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ads1258问题请教

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

前面发表了一个问题,不甚详细,以这个附件所述为准,谢谢

TI公司请教.doc
  • 您好

    问题1: 是,因为-5V已经超过了1.06*Vref的值

    问题2: 是

    问题3与4: 不允许浮地输入,需要在输入端加上共模电压,浮地输入会引入大量噪声,同时有可能会对器件噪声损坏

    问题5:AINCOM with respect to DGND 指的是输入共模电压到0V,因为此时供电为AVDD=+2.5V,AVSS=-2.5V

    问题6: ADCINP与ADCINN在AVDD=2.5V,AVSS=-2.5V的情况下输入电压最小到-2.6V,最大到+2.6V

  • "ADC输入的相对值范围在-1.06vref+1.06vref之间,范围之外无法编码" ------- 是的。

    page 25

  •  

    1、“而ADCINPADCINN的绝度输入电压(在前面所述背景下),最小可比AVSS0.1v,醉倒可以比AVDD0.1v;这里的ADCINPADCINN的绝度输入电压是相对于avss的吗?” 


    是的


    2、应该这样理解

     

    (    AIN0~AIN15 and AINCOM   )            with respect to DGND    

     

    AINCOM 是公共参考点,看这个图比较清楚


     

  • 感谢秋之初和John Fu 。

    在John Fu 的回答中,有入下疑问:

    问题3与4: 不允许浮地输入,需要在输入端加上共模电压,浮地输入会引入大量噪声,同时有可能会对器件噪声损坏

    ----------------------------------

    a “需要在输入端加上共模电压”如何理解?是通过电容或电阻方面接入参考地吗?图1所示可以吗?

    b在前面所述供电背景下,接入浮地热电偶信号(浮地)采用图1所示原理图,可否?

    问题5:AINCOM with respect to DGND 指的是输入共模电压到0V,因为此时供电为AVDD=+2.5V,AVSS=-2.5V

    --------------------------

    模拟输入怎么以数字地为参考?

    是不是因为avss不为0,系统中只有DGND为唯一的参考0电平,才有AINCOM with respect to DGND的说法

  • 可以参考ADS1118的热电偶电路

     

    是不是因为avss不为0,系统中只有DGND为唯一的参考0电平,才有AINCOM with respect to DGND的说法

    是的

  • 感谢,TI工程师的及时耐心答复,相当给力!