需要用c6748的spi口来连接ads8556,发现dsp给出convst_A,convst_B,convst_C后,ADS8556 BUSY/INT脚就一直输出高电平,不输出低电平。无论等多久,必须reset后,才能输出低电平。我目前使用的是Hardware模式,因此应该不会是从busy模式转到了int模式,因为SDI脚已经接地了。
我尝试过很多种convst_A的输出电平的方法,比如一直拉高,比如拉高之后过一段时间再拉低。我想问convst电平应该怎样输入?是输入之后过了转换时间再拉低么?如果一直拉高的话会有什么影响?这个和busy脚的问题有没有关系?
另外我也排查了一些外围电路,但是都没有发现问题,所以现在完全没有解决问题的方向。我想问造成这个可能的原因是什么?
附件是我采样电路的原理图,如果可能的话麻烦帮我检查一下。其中opa2211有一个脚接错了,已经改过来了。
万分感谢!