This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个时钟接口是用晶振接给它,还是用什么芯片产生时钟信号给它的?菜鸟求解哈,多谢啦
时钟部分接的电路是这样的
TLC5540的时钟可以由DSP或MSP430来提供,如果系统中没有的话,可以考虑使用TI的时钟器件,比如CDCE913,CDCE62005等。
这个CLK借口需要接入脉冲时钟信号,不能够直接接入晶振的。晶振产生的是正弦波,而且IC内部要有相关振荡电路才可以的。
楼主可以采用时钟器件,比如NE555,CD4060等芯片来产生时钟脉冲信号。
TLC5540的CLK需要接入脉冲时钟信号,不能够直接接入晶振的。它的时序控制比较方便,输出使能端OE一直置低,通过控制时钟输入端CLK来控制采样速率和存储速率。在电路中,把外部输入的时钟作为TLC5540的CLK端和计数器的时钟端。
多谢啦。那MSP430的速度不是比较慢,能满足这个高速AD是要求吗?
多谢啦,嘻嘻
接晶振没有用,需要外接单片机、DSP之类的给时钟信号。