Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
尊敬的TI工程师您好!
我们的产品使用ADS1292R芯片,目前在进行国标测试的时候遇到以下问题,恳请专家帮助分析解答,非常感谢!
1. 问题一: 输入振幅为10mv的尖角波形,频率200HZ,ADC输出值转换后的毫伏数 < 9.0 mv, 大概是8.7 ~ 8.8 mv的样子;我们对ADC采集值乘以1.03的系数,才能匹配国标的要求(标定,误差< 5%; 振幅, 误差 < 10%);
2.问题二: 输入振幅为10mv的尖叫波形,频率200HZ,同时叠加+-300mv直流偏置电压至电极,ADC输出值转换后(*1.03),可以匹配国标的要求。但是! 在叠加直流偏置电压后,波形振幅会在稳定几分钟之后,出现严重的振幅衰减(从测试时>9 到 8.x, 7x ...
我们的参考电路如下图,请审阅,期待您的回复!