1、AD的SNR、THD、SINAD、SFDR都是以分贝形式体现的,然后换算以后大多都是uV级的信号,示波器的最小测量量很有限,那么这些量都是怎么测算的?有哪些指导意义?
2、对于高精度的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、AD的SNR、THD、SINAD、SFDR都是以分贝形式体现的,然后换算以后大多都是uV级的信号,示波器的最小测量量很有限,那么这些量都是怎么测算的?有哪些指导意义?
2、对于高精度的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
高速ADC的动态指标都是在频域测量的。不是在时域测量的。应用高速ADC的设备一般更关心的是噪声和信号之间的比例,干扰等。
高速ADC在测试时的计算方法有很多。有加窗函数的方法减小频谱泄露的。有用相关采样来避免频谱泄露的。
计算SNR的具体方法各个公司也小有不同。有去最高3个点的,有5个点的。有移除多次谐波的等等
噪声是尽可能的减少外部噪声后(入电源噪声,输入信号噪声后)等的综合噪声。
你好, 请问TI的ADC数据手册中所罗列的64k采样单音信号的FFT图是采用一致性采样(整数周期)还是非一致性采样(非整数周期)获得采样数据进行的FFT变换。另外,根据已获得的FFT图表,TI具体计算SNR、信纳比的具体计算过程是否有技术文档一类的介绍。比如说,通过非整周期采样获取时域数据,FFT之后存在频谱泄露,那么TI是如何在求解SNR时处理所泄露的频谱?能不能将信号泄露的频谱能量(power)直接计算入信号能量之中? 谢谢!