This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
鉴于经常看到论坛上求驱动程序的帖子,本帖将收集各种ADC, DAC驱动程序;
同时,如果各位看到有一些新的驱动程序,无论是本站内还是本站外的,还请将链接回复到本帖中来,我会定期整理更新。衷心感谢各位的分享!
另外,顺便提醒一下:很多ADC的应用笔记里面会包含有对应的源代码,这个可以在TI官网的ADC页面上找到。
SAR ADC
基于ADS8555_6 +F28335的数据采集系统:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/1221.aspx
ADS8332:http://www.deyisupport.com/files/m/data_converters/7809.aspx
Delta-Sigma ADC
ADS1110:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/p/71648/174396.aspx#174396
ADS1118:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/p/66635/159109.aspx#159109
ADS1274:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/49368.aspx
ADS1247:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/69689.aspx
ADS1x9x:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/21612.aspx
DAC
DAC7811的程序,实测可用。msp430g2452的程序: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/67773.aspx
DAC8571:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/p/69039/163761.aspx#163761
Others
LMP91300:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/p/68954/164489.aspx#164489
您好,我在使用1274过程中遇到些问题,请给予帮助,谢谢。帖子在下面的网址
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/data_converters/f/58/t/73642.aspx
芯片是ADS1230 用模拟的spi去做的,但是读到的数据总是 1111 1001 xxxx xxxx 1111,x是会有跳变,不管测量量是正或者负最开始的都是1111,不知道是哪里的问题!!!请各位大神帮忙看看.附件为相关代码