This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1259 SPI总线属于3线模式的吗?及与MSP430F149连接的问题

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, ADS1259

ADS1259与MSP430F149连接时,430上的STE端口怎么接呢?

  • 可以用三线的SPI,ADS1259的CS用GPIO 控制

    也可以用四线的SPI, ads1259的CS 用 STE 控制

  • MSP430的SPI设置成3线模式是,STE管脚并不受SPI 外设控制

  • 您好,我现在将MSP430设定为主机,并为4线模式,ADS1259为从机(只有这一个从机),现将MSP430 STE端口与ADS1259 CS端口连接,以控制CS端口,这样理解您的意思正确吗?

    另外,参考书上说,在使用4线同步通信时,STE信号被从从机用作发送和接受允许信号,它由主机提供,即STE=0时,该从机被允许接受和发送;手册上说,ADS1259的CS信号在选定该器件时序置低,且在通信过程中需保持低电位。是不是说,如果按照上面接法,在通信时,MSP430的STE信号需一直置低,以满足CS片选作用时所需要的条件和通信过程中CS所需低电位条件?

  • 首先谢谢您的回复。

    还有ADS1259 DOUT端口必须接一个下拉电阻才能与MSP430相连接吗?SYNCOUT端口呢,这个端口我没接电阻,直接接地了,这样符合要求吗?

  • SPI模块中的STE接口在SPI使能的时候就是置地的。

  • DOUT端口可以串联一个小的电阻跟MSP430连接,不用下拉电阻接地的。

    SYNCOUT端口可以悬空。不能不接电阻直接接地。