![](/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/58/pastedimage1685178385115v1.png)
![](/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/58/pastedimage1685178391668v2.png)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否正在使用2个 Xilinx JESD IP、每个 IP 有8个信道?在这种情况下,每个 IP 将生成256位的输出。 斜坡测试模式生成八位位组斜坡(8位值),而不是采样值斜坡(12位值的斜坡)。
建议将 ADC 设置为传输层测试图形模式。者可以让您轻松了解通道数据如何映射到样本,因为帧中的每个样本都有一个恒定的12位值。 此值可在datasheet中的" N 的短传输测试模式= 12模式"表41中找到。
上图是我们使用传输层测试模式生成的图像,目前这个模式下没有问题,但是在采样正弦波时,会出现波动的情况,
目前是使用JMODE1, 在FPGA中使用2个IP核,从FPGA的IP核输出的256位数据到样本的映射分为:
jesd204_0_example_design_1 -> out_data[256:0] ->S0,S2,S4.......S76,S78
jesd204_0_example_design_2 -> out_data_2[256:0] ->S1,S3,S5.....S77,S79
目前看来有点问题,请问哪里需要改正,
您好,非常感谢您的解答,我们重新阅读了器件手册,发现是之前的一个设置没有做好,目前有了稍微正常的采样,但是还是有问题,可否再次询问一下?
上图是部分采样点,看起来交替起伏,我们估计是采样的校准未做好,目前的校准配置如下:
0:dout<=24'h0000B0; ///***///进行软复位 之后延迟100ms
//时钟50MHz 20ns * 5000 = 100 ms
5001: dout<=24'h020000; ///***///清除 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之前)
5002: dout<=24'h006100; ///***///清除 CAL_EN (始终位于 JESD_EN 之后)
5003:dout<=24'h020101;//jmode
5004:dout<=24'h020203;//km
5005:dout<=24'h020301; //非零 即使用 软同步
5006:dout<=24'h020400; //00 01
5007:dout<=24'h020500; //设置JTEST
5008:dout<=24'h0030FF; //设置量程
5009:dout<=24'h0031FF;
5010:dout<=24'h0032FF;
5011:dout<=24'h0033FF;
5012:dout<=24'h002920;
5013:dout<=24'h002960;
5014:dout<=24'h002970; //////将SYSREF_SEL设置为0,使用SYSREF校准
5015:dout<=24'h02B104; //设置SRC校准参数
5016:dout<=24'h02B001; //启用SRC_EN
//5016:dout<=24'h004803; //将串行器预加重设置为3
5021:dout<=24'h006201; //使用foreground校准
5137:dout<=24'h02C11F; //Alarm Status Register
5138:dout<=24'h02C200; //Alarm Mask Register
5139: dout<=24'h006101; ///***///设置 CAL_EN (始终在 JESD_EN 之前)
5140: dout<=24'h020001; ///***///设置 JESD_EN (始终在 CAL_EN 之后)
5141: dout<=24'h006B00; //设置使用Calibration Software Trigger
5142: dout<=24'h006C00; ///***///将 CAL_SOFT_TRIG 设置为低电平以复位校准状态机
5143: dout<=24'h006C01; ///***///将 CAL_SOFT_TRIG 设置为高电平以启用校准 ,
目前0X02C 02D 02E 寄存器的读出分别是 C1 00 86 ,在器件手册中 表 7. Examples of SYSREF_POS Readings and SYSREF_SEL Selections,没有看到SYSREF_POS[23:0] 与 OPTIMAL SYSREF_SEL SETTING 相应的映射,
目前0X2B2 2B3 2B4寄存器的读出分别是 15 4D 02, 表明SRC_DONE 未完成,
目前0X06A寄存器读出是 08,表明FG_DONE 始终未完成,
请问是什么原因?请问有相应的自动foreground校准的配置代码吗?
您好,十分抱歉,我们再来催促下工程师看看,我们把英文论坛的链接给您贴在下面:
请看以下答复:
以下是更新后的寄存器写入:
SCR_DONE 未完成意味着未正确校准 sysref。 请确保 sysref 到达 ADC。