我购买了DAC3162及其评估版TSW1400EVM,通过High Speed Data Converter Pro利用excel数据作输入,但发现会出现波形错乱的情况,比如excel内的数据是6个数据一组,但输出波形出现了错乱情况且与我写的波形数据不相符,我想请问一下excel的数据输入规则以及数值与输出波形幅值的对应关系。错乱波形图及部分波形数据如下图所示。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,为了更好的解决您的问题,我将您的问题转给我同事,她会将您的问题升级到美国工程师那里。
您好,工程师的答复如下:
如果使用双 DAC 进行测试,那么导入的文件必须为双列格式的-32,768至32,767的文本格式整数值。 TSW1400EVM 的长度可为4096至512M (每列),增量为32。 HSDC Pro GUI 附带了多个示例测试文件,您可在以下目录下找到:C:\ Program Files (86)\ Texas Instruments \ High Speed Data Converter Pro \ Test files。
您使用的采样率是多少? 由于固件的时序问题,在某些采样率下会有问题。 您是否尝试降低或加快时钟速率?
您需要使用超过1000个的样本。 请尝试使用以下文件,其中使用992个样本。 一个将创建46MHz 输出音调,另一个将生成具有250MHz 采样时钟的43MHz 音调。 对于导入的测试图案文件,总样本数必须以32为增量。 992就是这样得出的。 它是最接近1000的数字,以32为增量。