你好,TI专家。
目前我的客户想要:先给一个电容性负载充电,后经多路开关切换到DDC264引脚检测充电情况来判断这负载的状态。
但是我发现客户给负载充电电压为3.3V(近负载端波形如图1),切换后DDC264引脚端会短时间达到0.9V(近DDC264模拟输入引脚端波形如图2)且客户并没有给模拟输入引脚与地之间正向串联二极管以达到钳位0.7V。

图1

图2
由于项目周期原因,客户想先测量看是否可以达到他目的再重新设计。
那这种情况下,是否能正常测量并不会造成DDC264永久性损伤呢?
期待你的建议。