This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDC264: 短时间内超出电压范围,是否还能正常测量

Part Number: DDC264

  你好,TI专家。

  目前我的客户想要:先给一个电容性负载充电,后经多路开关切换到DDC264引脚检测充电情况来判断这负载的状态。

但是我发现客户给负载充电电压为3.3V(近负载端波形如图1),切换后DDC264引脚端会短时间达到0.9V(近DDC264模拟输入引脚端波形如图2)且客户并没有给模拟输入引脚与地之间正向串联二极管以达到钳位0.7V。

                                     图1

                                         图2

由于项目周期原因,客户想先测量看是否可以达到他目的再重新设计。

那这种情况下,是否能正常测量并不会造成DDC264永久性损伤呢?

  期待你的建议。

  • 您好,

    是的,这已超出模拟输入电压范围,如下截图绝对最大额定值。

    绝对最大额定值是保证芯片不被损坏的参数值,而不是保证芯片性能的参数值。我们不建议任何瞬间超过此值,使芯片长期处于此环境下,即使芯片没有被损坏,也会降低芯片的性能。