在使用ads131a04做设计的时候发现,在采集相同的电压时,对芯片设置不用的数据输出速率,输出的结果不一样。
为了验证,买来了官方评估板,通过测试发现:输入电压为2V。在设置输出速率为3.096K时,即CLK2寄存器的3:0位设置为0010,采集到的电压是1.953~1.954V。如下图1
而在设置输出速率是5K时,即CLK2寄存器的3:0位设置为0011,采集到的电压是1.950~1.951V。如下图2
两次测试结果的电压相差3mV。这并不是偶然现象,多个通道,多个芯片都测试出有这个问题。
输出电压没问题,没有交流成分,干电池。。用的官方的测试软件和评估版。请官网给出解释,是不是芯片本身就存在这个问题??