This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298: ads1298的级联

Part Number: ADS1298
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

用两个ADS1298连接采集ECG,根据数据手册中的FIGURE45 device1的连接,所有RLDINV相连,RLDIN引脚是否都不用同RLDOUT 和RLDINV相连接?两个器件的WCT具体要怎么连接,是否有一个器件的WCT可以悬空?

  • 您好,

    RLDIN引脚是否都不用同RLDOUT 和RLDINV相连接?

    这取决于您的应用,如下截图所示,RLDIN可以通过配置寄存器MUXn[2:0] ,将RLDIN信号多路复用到输入电极中的任何一个。

    两个器件的WCT具体要怎么连接,是否有一个器件的WCT可以悬空?

    是的,可以悬空。

  • 看到您 Rejected 了我的回复,对此您有什么疑问?

  • 关于两个ADS1298的级联,想要采集18导联,在确定只引出一个WCT引脚后,有下列问题想要咨询确认。
    1、器件1电极目前连接配置对应关系是:RA连接IN1-和IN2-,LL连接IN2+,LA连接IN1+,其他6路电极正输入连接到相应电极、负输入连接到转换器本身生成的 WCT 输出信号,这样的连接是否有问题?是否需要修改?
    2、器件2电极目前的连接配置对应关系是:有6路电极的正输入分别连接IN3+、IN4+、IN5+、IN6+、IN7+、IN8+,对应的负输入连接到器件1的WCT,若是用16路电极实现18导联,对于IN1-、IN1+、IN2-、IN2+应该怎么连接配置?
    3、应用16路(8+8)电极和14路(8+6)电极配置是否都能实现18导联采集,这两种方式采集的信号会有关于准确性的差异吗?
  • 很抱歉,我不了解18 导联的采集,不能给您提供帮助。下面资料希望对您有帮助:

    1、在 ADS1293 datasheet 中第9.2.3部分有 8- or 12-Lead ECG Application接线图,您可以参考;

    2、在下面链接中有 How to measure ECG 的视频您也可以看下,其中定义的最多也是12 导联。

    https://www.ti.com/video/series/how-to-measure-ecg--a-guide-to-the-signals--system-blocks-and-so.html?keyMatch=

    3、下面链接是TI 生物信号采集芯片的相关FAQ:

    [FAQ] Common Questions for TI's ADS129x Family of Bio-Potential ADCs

x 出现错误。请重试或与管理员联系。