Part Number: ADS1298
TI的老师您好,用ADS1298做12通道的心电采集,之前用ADS1298芯片做了好几块板子都实现不了,都出现了满量程输出情况。现在想排查一下是否为电路的问题。麻烦老师帮我看一下ADS1298周围的电路是否正确。以及我还有一下几个有关电路的问题:
- 62引脚RLDIN是接RL、接地还是悬空呢,我不太确定
- 60引脚RLDREF直接悬空可以吗?看别人的有些接了AVDD
- 37引脚CLK直接悬空可以吗?我采用的是内部时钟。
- AVDD和DVDD都直接用相同的3.3V可以吗?
麻烦老师帮我看一下呢?谢谢~