Part Number: ADS8866
在使用ADS8866验证输入端短接REF电压,MCU获取输出读数时,出现两种结果:一是读数接近65535,二是读数接近32767。数据当然是接近65535更符合期望,但从示波器波形上来说,DOUT的波形有所差异,因此在CLK下降沿附近读数的话就会产生这种差别。
问题:
1、哪种是器件正常应该产生的波形?
2、MCU操作时序是否需要改进,则能达到正确识别?
波形情况描述:
说明1:波形图黄线:CONVST;紫线:SCLK;蓝线:DOUT
说明2:两块板子使用的同样的程序,器件对调后,波形跟随器件发生变化。有去掉过DOUT的10K上拉,结果没什么区别,这里可以用来观察DOUT释放情况。器件可能是2个批次的;
说明3:波形差别点:
a)测试板1,DOUT波形在CONVST下拉之后,马上就转换为高;而测试板2,DOUT波形在CONVST下拉之后,还故意被拉低并保持一段,因此它们的MSB位读数就是0和1的区别;
b)测试板1,在第16个SCLK下降沿就被释放掉,而测试板2,第16个SCLK下降沿后,还被刻意拉高并保持半个周期;
因此感觉测试板2中DOUT波形如果往左偏移一定时间,则MCU读出的数据就比较接近真实值,然而DOUT不是直接受MCU控制的,可以怎样修改操作时序;
说明4:已知的疑点1)SCLK的占空比,有点超过要求的±10%;2)SCLK没在CONVST下降沿之前就给出;3)器件批次可能有区别;
测试板1:

测试板2: