This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS5546: 同时使用两个高速ADC采集数据时钟同步问题咨询

Part Number: ADS5546

       hi 你好,我们有个需求计划使用两个高速ADC,ADS5546,一个用于采集电压,一个用于采集电流,最终测量出实时的V-I曲线,所以想确认下,两个ADC同时采集数据时:

     1、两个高速ADC的CLK时钟如何做到同步无相位差,两个ADC使用同一个时钟发生器是否可以满足同步问题?

     2、两个高速ADC的CLKOUT是否存在时延,如果存在那相位差是多少?我再规格书中没有看到CLKOUT引脚关于这方面的描述。如果是同步的不存在相位差,那依据是什么?或者CLKOUT是不是依据CLK来的,我只要保证两个ADC的CLK准确同步,那么CLKOUT就是同步的,不存在相位差?

      期待你的尽快回复,谢谢!

  • 两个高速ADC的CLK时钟如何做到同步无相位差,两个ADC使用同一个时钟发生器是否可以满足同步问题?

    您好,两个ADC使用同一个时钟源是可以的。

    两个高速ADC的CLKOUT是否存在时延,如果存在那相位差是多少?我再规格书中没有看到CLKOUT引脚关于这方面的描述。如果是同步的不存在相位差,那依据是什么?或者CLKOUT是不是依据CLK来的,我只要保证两个ADC的CLK准确同步,那么CLKOUT就是同步的,不存在相位差?

    两个ADC的CLKOUT虽然都是参考的CLK,但是也会存在时延,相位也会存在skew。

    每个ADC的clkout的时钟延迟范围典型值为4.7ns,但是在4~5.4ns之间都是正常的,那么两个ADC的CLKOUT的相位偏差skew我没有找到相关数据可以参考。

  •    hi  你好,能否帮忙确认一下两个ADC的CLKOUT的相位偏差skew的范围,同时帮忙确认下相位偏差是否会影响两个ADC数据采集的一致性?谢谢!

  • 您好,两个ADC接收同一个时钟源,并且时钟源与输入布线匹配,这样我们首先保证ADC输入时钟没有偏差,但是我们无法保证每个ADC的LVDS同步,所以datasheet中给出了CLKOUT的传输延迟的一个范围。那么两个或多个并联使用输出skew的范围我们没有相关数据可参考呢,只要保证每个传输延迟在4~5.4ns范围内我想就不会影响数据采集的一致性。