Part Number: ADS5546
hi 你好,我们有个需求计划使用两个高速ADC,ADS5546,一个用于采集电压,一个用于采集电流,最终测量出实时的V-I曲线,所以想确认下,两个ADC同时采集数据时:
1、两个高速ADC的CLK时钟如何做到同步无相位差,两个ADC使用同一个时钟发生器是否可以满足同步问题?

2、两个高速ADC的CLKOUT是否存在时延,如果存在那相位差是多少?我再规格书中没有看到CLKOUT引脚关于这方面的描述。如果是同步的不存在相位差,那依据是什么?或者CLKOUT是不是依据CLK来的,我只要保证两个ADC的CLK准确同步,那么CLKOUT就是同步的,不存在相位差?

期待你的尽快回复,谢谢!