This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在用ADS8688多通道ADC时,鉴于这个ADC是SAR型的,专门查阅相关的文章,前面抗混叠可以理解,这个缓冲运放与桶式滤波器有点问题。
1.公式10里面的Vfilt和Vfinal定义不清楚,如过Vinit是实际电压,Vfinal是采样开始时,外部电容上给Csh充电导致的跌落电压,那么公式10可以理解,因为表达的意思是从Vfinal开始以压差(Vinit-Vfinal)充电,实时电压值为充电变化加上Vfinal。公式11代表的是经过tacq时间后的Vfilt与Vfinal的差值,可是实际的电压应该是Vinit,尝试过将Vinit带入计算,结果得出时间常数为负值。这几个公式可以解释下吗?
2.这个计算过程始终不包含ADC的采样输入电阻,这个电阻和Csh本身也 是个RC,一定会比外部的RC小而不考虑吗?
3.为什么这个地方采用缓冲运放加桶式滤波方式,而不是考虑外部RC的C远大于内部Csh,外部的C上电压降减小到0.5LSB。(尝试过采样过程没有运放充电计算外部RC,要使外部RC上压降小于0.5LSB是需要很大的电容,但是这个是建立在没有充电的前提下,这个假设不大合适)
4.ADS8688看别人的设计,前面是个8阶低通抗混叠滤波器,然后就直接进ADC的采样通道,并没有运放缓冲和桶式滤波器,这个有问题吗?
5.ADS8688没有采样时的等效输入电路,这个通道电阻也没查出来。
6.ADS8688内部有缓冲运放,典型输入阻抗1M,前面的缓冲运放与桶式滤波是不是本来就不需要。
期待详细解答的帮助。
问题在于,标蓝处如果Vfinal是Cfilt充满电的最终值,那么12还成立么?我认为Vfinal是采样开始时的外部电容电压,就是绿色曲线上100mV drop箭头指示的那个点。
RC充电这个标准公式中定义的Vfinal就是充电稳态电压值,Vinit就是充电起始电压值。您在网上搜电路瞬态分析的三要素公式应该就能找到,如下我找到的一个链接:
http://course.5any.com/CourseLearning/WebUI/Learning/ShowStructureActivity/20147a001/45862
公式12 就是假设的跌落电压100mV,公式12 可能相差一个负号,Vinit -Vfinal= - 100mV
我重新表达下,我认为的Vinit是你图中绿色曲线下凹左侧平的部分,Vfinal是100mV droop那个点,Vfilt是实时电压,那么公式10和12完全解释的通,公式11将Vfinal改为Vinit也就解释的通了。
这样才对吧,但是与这个结果对不上
公式11我认为的是
Vinit-Vfilt=0.5LSB,
0.5LSB这个误差的定义是ADC 采保电容充电后的电压误差要小于 1/2 的 LSB ,这里说的是与充满电的时候的电压的误差值。
采保电容电压与期望采集的电压误差是0的时候,也就是采保电容充满电的时候,充满电的时候电压是Vfinal, 因此误差为0.5LSB的计算公式是Vfinal-Vfilt。
更详细的ADC转换周期,您可以看下下面视频:
https://edu.21ic.com/video/2424
关于后续问题:
2、
2.这个计算过程始终不包含ADC的采样输入电阻,这个电阻和Csh本身也 是个RC,一定会比外部的RC小而不考虑吗?
这个计算过程是根据误差倒推的采保电容需要的时间常数,这个时间常数就是Rsh*Csh。
3.为什么这个地方采用缓冲运放加桶式滤波方式,而不是考虑外部RC的C远大于内部Csh,外部的C上电压降减小到0.5LSB。
因此采样时间很小,电路需要在采样时间内将采保电容上的电压稳定在误差范围内。外部C很大的话,充电时间就会很长,在短的采样时间内采保电容电压达不到误差范围内,ADC转换误差就会很大。
4.ADS8688看别人的设计,前面是个8阶低通抗混叠滤波器,然后就直接进ADC的采样通道,并没有运放缓冲和桶式滤波器,这个有问题吗?
5.ADS8688没有采样时的等效输入电路,这个通道电阻也没查出来。
如上所述,ADS8688内部已经集成了ADC驱动电路,用户不需要这些参数datasheet也就没有给出。
6.ADS8688内部有缓冲运放,典型输入阻抗1M,前面的缓冲运放与桶式滤波是不是本来就不需要。
是的,内部已经集成了ADC驱动电路
从整个视频来看,整个计算过程是推导外部RC和运放的带宽,ADC的输入特征里面就用了Csh采样保持电容,因此:“这个时间常数就是Rsh*Csh。”根本没法成立。这个计算过程我再想想,主要问题在于Vinit、Vfinal等的具体所指不是很明确,绿色曲线上对应不起来。
这个时间常数就是Rsh*Csh。
很抱歉,我这里错了,我这里写的太想当然了。这个时间常数就是截图中公式14 τc;
2.这个计算过程始终不包含ADC的采样输入电阻,这个电阻和Csh本身也 是个RC,一定会比外部的RC小而不考虑吗?
这个Rsh电阻,我理解应该是忽略了,或者将Rsh考虑为Rfilt的一部分了。因为上图绿色曲线上升时间内,采样电容Csh的充电主要来自通过Rfilt的运放电压输出而非Cfilt的储能。
主要问题在于Vinit、Vfinal等的具体所指不是很明确,绿色曲线上对应不起来。
Vinit应该对应的是绿色最低电压处,Vfinal是绿色最右端,或者说采样时间末尾处。
其实它这里做了一个近似,忽略了Cfilt储能对Csh的充电时间,因为ADC内部每个采样周期都会对Csh复位,Csh在采样起始点是0V,但是采样开关闭合后,Cfilt会对Csh迅速充电,也就是绿色曲线下降部分或红色曲线上升部分,这部分时间很短,就忽略了。如果不忽略的话,截图中公式14 中的tacq这个采样周期应该减去这个时间。这样把整个推导过程就变得复杂了。
你好,估计你没有看完整的视频,给Csh充电的电荷前面有个假设,一半来自运放,一半来自外部电容。并且运放带宽是外部RC的四倍。在这些假设的前提下,计算RC和运放带宽。
公式10我认为我理解没错,Csh上的电压Vfilt是以tc(运放与RC组成的二阶系统的时间常数)充电,零状态电压等于Vfinal(就是100mV drop位置),从这个值开始充电,因此后面有 +Vfinal项,前面的(Vinit-Vfinal)*e的指数,就是常规的RC充电表达式。
这块我们简单聊了下,意见是没统一的。
按照典型结果Cfilt典型值20倍的Csh,通常的Rfilt在100Ω范围,采样阶段 的输入电阻10~100Ω范围,计算下来外部Rfilt*Cfilt与Rsh*Csh差不多大小的啊。
Rsh*Csh这个时间常数在这里没意义,对Csh的充电时间常数τc是运放与RC的共同作用的电阻的等效值R与Csh的乘积。不知道您是否明白我这里说明的信息?
从公式11(Vfinal-Vfilt=0.5LSB)来看,应该是忽略了Rsh,如果不忽略Rsh,公式11应该是Vfinal-Vsh=0.5LSB