This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC53202: SPI回读的时序图中“FIRST READ COMMAND”的SCLK是否可以参照写入时序?

Part Number: DAC53202


你好,

    按照一般理解SPI回读流程的“FIRST READ COMMAND”应该可以快速写入(Fsclk=50MHz),但是根据数据手册的描述我不能确定这一点。我打算先用50MHz的fsclk来写入“FIRST READ COMMAND",然后切换到2.5MHz来接收SDO,请问是否可行?当然50MHz和2.5MHz可能是理论极限,我会适当降低一些。总之就是希望快速访问DAC。

此致!

  • 您好,首先我建议是按照数据手册中的读写时序。

    其次FIRST READ COMMAND表示第一个回读命令,按照您的想法,不太清楚是如何达到快速访问的。

    50MHz的fsclk来写入“FIRST READ COMMAND",然后切换到2.5MHz来接收SDO,请问是否可行?

    我不确定这样是否可行,但是为了保证能正常读写以及转换正常,还是建议按照数据手册中的时序。

  • 感谢回复,

        之所以会咨询这个问题是因为DS中关于这部分可以做两种不同的解读。如果严格贯彻文字表述的一致性,那么包含first read command的整个读进程都应采用读时钟频率;但是另外一方面,first read command的本质是写入而非读出;那么关于读的整个进程就可以有另外一种时序:first read command遵照写入时序,其后的数据回读采取读时钟。

        上述两种时序的中,后一种时序时对DAC的访问效率接近前一种的2倍.

  • 您好,明白您的意思了,DS中我理解的就是您的第一种解读:即包含first read command的整个读进程都应采用读时钟频率。