Part Number: DAC53202
你好,
按照一般理解SPI回读流程的“FIRST READ COMMAND”应该可以快速写入(Fsclk=50MHz),但是根据数据手册的描述我不能确定这一点。我打算先用50MHz的fsclk来写入“FIRST READ COMMAND",然后切换到2.5MHz来接收SDO,请问是否可行?当然50MHz和2.5MHz可能是理论极限,我会适当降低一些。总之就是希望快速访问DAC。
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DAC53202
你好,
按照一般理解SPI回读流程的“FIRST READ COMMAND”应该可以快速写入(Fsclk=50MHz),但是根据数据手册的描述我不能确定这一点。我打算先用50MHz的fsclk来写入“FIRST READ COMMAND",然后切换到2.5MHz来接收SDO,请问是否可行?当然50MHz和2.5MHz可能是理论极限,我会适当降低一些。总之就是希望快速访问DAC。
此致!
您好,首先我建议是按照数据手册中的读写时序。
其次FIRST READ COMMAND表示第一个回读命令,按照您的想法,不太清楚是如何达到快速访问的。
50MHz的fsclk来写入“FIRST READ COMMAND",然后切换到2.5MHz来接收SDO,请问是否可行?
我不确定这样是否可行,但是为了保证能正常读写以及转换正常,还是建议按照数据手册中的时序。
您好,明白您的意思了,DS中我理解的就是您的第一种解读:即包含first read command的整个读进程都应采用读时钟频率。