如上图所示,ADC3663数据手册中提到了,上电后必须给reset引脚一个高脉冲,让它恢复默认的参数设置。
因为我们现在的FPGA没有多余引脚了,原理图设计时候,只是把reset简单的用2K电阻上拉到1V8(其实它里面也有个21K上拉电阻),没有额外的控制。
这样的话,ADC3663,可以正常使用吗?!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如上图所示,ADC3663数据手册中提到了,上电后必须给reset引脚一个高脉冲,让它恢复默认的参数设置。
因为我们现在的FPGA没有多余引脚了,原理图设计时候,只是把reset简单的用2K电阻上拉到1V8(其实它里面也有个21K上拉电阻),没有额外的控制。
这样的话,ADC3663,可以正常使用吗?!
您好,是的,一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值。
只是把reset简单的用2K电阻上拉到1V8(其实它里面也有个21K上拉电阻),没有额外的控制。
这款ADC的reset是高有效呢,也就是说当reset高电平时复位,内部是下拉21K电阻。
所以上电后给REST一个高电平,然后再将其拉低,进入正常工作状态。可以看您附图的上电时序。
合理的上电时序是器件正常工作的前提,否则可能会出现寄存器读写不正确,芯片工作也会不正常。
另外,除了通过REST引脚进行复位之外,或者也可以通过寄存器0x00的reset bit进行复位也可以,但是如果使用软件复位,也是需要将REST拉低。
如果不硬件复位,这颗ADC无法使用吗,可以软件复位吗?!或者有别的办法啥的吗。
还是,必须“一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值”,才能使用呢?
如上所说,软件复位也是可以的,但是需要将REST拉低。
必须“一定需要上电复位将寄存器的值都恢复到默认值”,才能使用呢?
是的,为了保证芯片的正常工作,上电后需要将reset拉高进行复位,内部寄存器恢复到初始值。
如果不满足这个上电时序的话,即使使用,可能也会出现各种问题,最后还是回归到上电时序上这个问题来。
还有个问题啊,这里的200k个clk,指的是采样时钟,还是SPI的时钟呢。在文档里面没有找到呢。
采样时钟哈。可以看下初始化步骤,第二步配置REFBUF引脚然后给采样时钟,即为下面时序图中的CLK。