This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC09QJ1300-Q1: ADC TIRGOUT无输出

Part Number: ADC09QJ1300-Q1

引脚配置PD默认下拉、PLL_EN、PLLREF_SE默认拉高,选择外部时钟50M信号输入。寄存器配置地址和寄存器值按图片顺序来进行配置,实际ADC PLLREF_CLK output 是正常输出50Mhz信号,但是设置的TRIGOUT±没输出。原设计是设置作为FPGA GTH恢复时钟,现在显示无输出,想问问是哪里没有配置正确?

  • 实际是tir_out 进入fpga 进入MREFCLK后,显示MREFCLK 时钟频率一直不稳定。FPGA采用ultersclae 架构zukc060。

    这是时钟接法。

    而在配置过程中会读取VCO_CAL_STATUE,通过寄存器可知,VCO_CAL_STATUE[7:1] 是保留位,0位是VCO_CAL_DONE状态位。

    但是实际读取过程中,会读取多个0x20后读取一个0x30。但是依旧采集trigout 时钟不稳定。想咨询一下这个大概是什么问题呢?寄存器配置还是根据首页的描述。

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。

  • 您好,

    您在英文论坛发布的问题已有工程师跟进,请持续关注,如需其他技术支持可以随时联系我们,谢谢。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。