This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3583: 该器件是否支持多片同步(ADC采样同步)?

Part Number: ADC3583
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

各位好。

我有一个应用打算使用4片ADC3853进行4通道的信号同步采集,采样率为64Msps,我希望这4片ADC3583能在同一时刻采集信号(即采样同步),然后将采集到的原始数据(即不抽取)送给FPGA进行同步处理。——但目前我对于ADC3583能否满足我的同步采样的使用需求心存顾虑,希望能为我解答一下。

根据手册中“8.3.4.6 SYNC”章节,我知道SYNC信号的作用对象是DDC而非ADC,在使用其内部的抽取滤波器时,利用SYNC信号可以实现多片ADC3853的输出IQ数据的同步。——利用这种方式能否满足我的需求(虽然抽取会降低数据采样率)?

谢谢。

  • 您所说的采样同步,我理解的是其实不仅仅是ADC3583,其他ADC也会有相同的问题,比如给多个ADC的输入时钟的延迟,如果做到同步那就要求所有使用相同的时钟,减少时钟在布线上的偏差,我们没有针对ADC3583多个器件采样同步的数据,但我认为比如3个ADC3583同时对一定数量进行采样,应该是会有skew的。

  • 谢谢你的回复。

    如果我在我的应用中,对4个ADC3583使用同一个时钟,并尽量减少PCB上时钟进入4个ADC的布线偏差(虽然无法完全消除偏差),以减少时钟之间的skew——在这种情况下:

    1. 如果将4个ADC3583的DDC功能旁路掉,让4路原始数据输出给FPGA,那么这4路数据之间的skew是否是稳定的、且与时钟之间的skew正相关(或相等)?此时SYNC脚是不是就没有作用了?

    2. 如果使能DDC功能,且将SYNC信号的布线长度尽量保持一致,此时4个ADC输出的IQ数据之间的skew是否是稳定的、且与时钟之间的skew正相关(或相等)?


    (任何经验、理解和建议都会非常有用,谢谢。)

  • 您好,除了考虑时钟带来的各种偏差,那么对于ADC来说,器件会在上电静止(POR)后立即开始转换,但是许多因素都可能使器件在不同时间上电并且中间会发生变化,上述两种情况,我们都是通过控制器件需要同时启动来实现同步,但是这种方法应该要比首次采集数据发送同步信号要困难的多。

    所以针对您的应用,是否考虑选用多通道的ADC实现同时采样更为方便,比如ADS131M06数据手册中有这样的描述:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads131m06.pdf

  • 谢谢你的回复。

    考虑到采样率不能低于10Msps,且65Msps采样率也不算太高,因此权衡之下,目前决定放宽一点对同步采样的精度要求,并利用ADC3583试验一版。

  • 可以的,那我暂时先把这个帖子关掉,后续有任何问题,也是可以在这里直接跟进再讨论的。