This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC53202: 通过SPI回读的问题

Part Number: DAC53202

你好,    

    我使用FPGA与DAC53202进行通讯,按如下步骤通过SPI配置DAC,但是读取失败(无论回读common-config还是DAC-x-DATA,SDO始终为高电平):

    GPIO-CONFIG  (16'h2000)

    INTERFACE-CONFIG (16'h0005)

    COMMON-CFG (16'h1206h)

    .

    .

    .

    COMMON-TRIGGER(16'h0002)   --NVM program

    等待200ms

    COMMON-TRIGGER(16’h0A00)--RESET

    等待10ms

    发送24‘h9F0000等回读命令。

    注:已知SPI对DAC-X-DATA的写入可以规律的改变DAC输出电压(输出电压均比理论值高0.5V)。

    请问上述流程是否有误?如果有的话,烦请指出。如果是其它问题也请一并指出。

此致!

  • 您好,收到您的问题,我这边需要看下它的数据手册,尽快给您答复。

  • 您好,我看了下您的设置,一个是DEV-LOCK配置的为0, Device not locked registers。

    一个是COMMON-TRIGGER(16’h0A00)--RESET,reset之后寄存器的值就恢复POR初始状态的默认值了吧。

    我看了下read timing,先发送回读命令,也就是INTERFACE-CONFIG (16'h0005)。然后对某个寄存器的值进行读就可以了。

    您可以用示波器测量下SPI 读的时序:

  • 你好,

        我是想把GPIO配置成SDO,DEV lock这里需要进行locked操作吗?

        reset的目的是让DAC在POR时从NVM中读取配置----我希望POR之后GPIO配置为SDO。

        一开始试验的时候我就是按 INTERFACE-CONFIG --> ReadBack 的顺序进行的,后来才想到先将GPIO的配置固化进NVM然后才进行读取。而这两种操作序列下对两个试验电路的SDO使用示波器测量均没有捕获到任何电平跳变。

        感谢回复,我会继续试验其它的操作时序。

    此致!

  •   reset的目的是让DAC在POR时从NVM中读取配置----我希望POR之后GPIO配置为SDO。

    您好,我理解的是如果GPIO配置为reset功能(即GPI-CONFIG=1011),这样的话即使通过寄存器进行software reset,那么寄存器的配置不会改变。

    否则的话进行reset,寄存器的值会回到初始值状态。

    我是想把GPIO配置成SDO,DEV lock这里需要进行locked操作吗?

    我看了下register lock的介绍,这里lock的目的是防止误操作或者偶发时间对某个寄存器进行了配置,不是必须的哈。

     

  • Set the GPIO-CONFIG register (0x24) to 0x0000. 

    Set the SDO-EN bit in the INTERFACE-CONFIG register (0x26) to 1.

    遵照这两步即可,关键是GPO-EN需要清零(当然如果器件是全新的其复位状态是0,不配置也可以)。

  •     一开始我想是否因为GPIO功能设定这种操作需要写入NVM并且在重新上电之后才生效,所以考虑进行reset,reset是通过COMM-TRIGGER进行的并非GPIO。

        我后来想到了lock应该是无关的,因为DAC-X-DATA也在lock的范围之内。

  • reset是通过COMM-TRIGGER进行的并非GPIO

    COMM—TRIGGER的bit11~8即为POR reset,也就是上电初始化的reset。

    您看下当进行reset这步骤之后,所有配置的寄存器您读取下,是否已经成功配置进去了?

  • 已经配置进去了,但我的配置步骤里是有NVM prog这一步的。如果没有写入NVM,那么应该是恢复上电状态,我想可能是出厂状态或者上一次写入NVM的状态。