ADC09QJ1300的CLK给了100M时钟,SYSREF给了7.8125M,FPGA的GLBLCLK及REFCLK均为125M,SYSREF为7.8125M。
在使用ADC的测试模式时,JESD204BIP核中的输出信号为乱码。
ARM软核的配置代码在附件中,请麻烦帮忙检查一下是否有问题。
#include "xparameters.h" #include "sleep.h" #include "xgpio.h" #include "xil_io.h" #include "xil_types.h" //#include <stdio.h> //#include <stdlib.h> /* // spi的地址和数据 6'h00: rdata = { 31'b0 , spi_busy }; 6'h01: rdata = { 8'b0 , spi_wr_data }; 6'h02: rdata = { 24'b0 , spi_rd_data }; */ XGpio LMK_CFG; #define LMK_BASE_ADDR 0x44A10000 #define ADC_BASE_ADDR 0x44A00000 #define R_JESD_BADDR 0x44A20000 u32 LMK_DATA[136] = { 0x000090, 0x000010, 0x000200, 0x000306, 0x0004D0, 0x00055B, 0x000600, 0x000C51, 0x000D04, 0x01001E, 0x010155, 0x010255, 0x010300, 0x010422, 0x010500, 0x0106F0, 0x010755, 0x01081E, 0x010955, 0x010A55, 0x010B00, 0x010C22, 0x010D00, 0x010EF0, 0x010F55, 0x011018, 0x011155, 0x011255, 0x011300, 0x011402, 0x011500, 0x0116F1, 0x011705, 0x011818, 0x011955, 0x011A55, 0x011B00, 0x011C02, 0x011D00, 0x011EF1, 0x011F05, 0x01200C, 0x012155, 0x012255, 0x012300, 0x012402, 0x012500, 0x0126F1, 0x012705, 0x01280C, 0x012955, 0x012A55, 0x012B00, 0x012C02, 0x012D00, 0x012EF1, 0x012F05, 0x013006, 0x013155, 0x013255, 0x013300, 0x013422, 0x013500, 0x0136F0, 0x013750, 0x013825, 0x013903, 0x013A01, 0x013B80, 0x013C00, 0x013D08, 0x013E00, 0x013F02, 0x014081, 0x014100, 0x014200, 0x014310, 0x0144FF, 0x01457F, 0x014619, 0x014713, 0x014802, 0x014942, 0x014A33, 0x014B16, 0x014C00, 0x014D00, 0x014EC0, 0x014F7F, 0x015003, 0x015102, 0x015200, 0x015300, 0x015473, 0x015500, 0x01560A, 0x015700, 0x015896, 0x015900, 0x015A01, 0x015BD4, 0x015C20, 0x015D00, 0x015E00, 0x015F0B, 0x016000, 0x016105, 0x016244, 0x016300, 0x016400, 0x01650C, 0x0171AA, 0x017202, 0x017C15, 0x017D33, 0x016600, 0x016700, 0x016896, 0x016959, 0x016A20, 0x016B00, 0x016C00, 0x016D00, 0x016E13, 0x017300, 0x018200, 0x018300, 0x018400, 0x018500, 0x018800, 0x018900, 0x018A00, 0x018B00, 0x1FFD00, 0x1FFE00, 0x1FFF53 }; u32 DAC_CFG_DATA[102] = { 0x000018, 0x010003, 0x022002, 0x03A300, 0x040000, 0x05FF03, 0x06FFFF, 0x073100, 0x080000, 0x090000, 0x0A0000, 0x0B0000, 0x0C0400, 0x0D0400, 0x0E0400, 0x0F0400, 0x100000, 0x110000, 0x120000, 0x130000, 0x140000, 0x150000, 0x160000, 0x170000, 0x180000, 0x190000, 0x1A0020, 0x1B0000, 0x1E9999, 0x1F9980, 0x208008, 0x221B1B, 0x2301FF, 0x240020, 0x252000, 0x260000, 0x2D0001, 0x2EFFFF, 0x2F0004, 0x300000, 0x311000, 0x320000, 0x330000, 0x340000, 0x3B0800, 0x3C0028, 0x3D0088, 0x3E0108, 0x3F0000, 0x461882, 0x4701C8, 0x483143, 0x490000, 0x4AFF01, 0x4B1200, 0x4C1307, 0x4D0300, 0x4E0F4F, 0x4F1C61, 0x500000, 0x5100DC, 0x5200FF, 0x530000, 0x5400FC, 0x5500FF, 0x560000, 0x5700FF, 0x5800FF, 0x590000, 0x5A00FF, 0x5B00FF, 0x5C1133, 0x5E0000, 0x5F3210, 0x605764, 0x610211, 0x640001, 0x650001, 0x660001, 0x670001, 0x687709, 0x690000, 0x6A0000, 0x6BBD07, 0x6C0007, 0x6D0090, 0x6E0000, 0x6F0000, 0x700000, 0x710000, 0x720000, 0x730000, 0x740000, 0x750000, 0x760000, 0x770000, 0x780000, 0x790000, 0x7A0000, 0x7B0000, 0x7C0000, 0x7D0000 }; u32 Xil_SPI( u32 spi_addr, u32 dev_raddr){ u32 rd_state = 0; u32 rd_data = 0; Xil_Out32(spi_addr + 0x04 , dev_raddr); //写入读取数据的命令 do{ rd_state = Xil_In32(spi_addr + 0x0); //读取忙状态 }while(rd_state == 0x1); rd_data = Xil_In32(spi_addr + 0x8); //读取读出数据 //usleep(1); return rd_data; } int DAC_INIT(void){ } int ADC_INIT(void){ u32 Xil_Rdata = 0; Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x800C00); //读取FPGAVID Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x0000B0); //AD芯片复位,等待750ns,地址0x00,默认数据0x30 usleep(1000); //do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x820800); }while(Xil_Rdata == 0x0); //读取cpll锁定状态 do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x827000); }while(Xil_Rdata == 0x0); //读取init状态,直到返回1,在继续 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x002B05); //设置参考时钟消抖 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x002A03); Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x0029B0); Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x003F4A); //向vco_bias中写入0x4a来设置vco的偏置 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005881); //调整调整PLL输入管脚设置为管脚模式或者SPI模式,以及输入模式设置。 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005C01); //编程cpll_reset置1到复位以继续cpll编程 //Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x803F00); Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x003D05); //设置pll_p_div,pll_v_div,目前要求是1000M,根据手册可知,需要的p*v=8,在这里设置成p=2,v=4 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x003E0A); //设置pll_n_div 公式为:采样率 = N * Fref,因为在SE_CLK口输入的频率为100MHZ,则需要写入十进制的10,即16进制的0A,达到1000M频率 //*********************************** Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005D41); //设置vco_cal_en到1以启动vco校准 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005C00); //设置将cpll设置到0以校准和启动vco及启动cpll Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005781); //TRIGOUT输出控制 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x002B15); usleep(1000); do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x805E00); }while(Xil_Rdata == 0x0); //读取vco校准状态直到校准完成 //GET_BIT(); //do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x820800); }while(Xil_Rdata == 0x0); //读取CPLL校准状态直到校准完成(读到1) do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x820800); }while((Xil_Rdata << 31) != 0x80000000); //读取CPLL校准状态直到校准完成(读到1) Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x020000); //关闭JESD204接口的状态机,以允许更改设置 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006100); //关闭校准状态机以允许设置 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x003746); //设置低功率模式1寄存器,设置1G及以内的低功率 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x029A06); //设置低功率模式2寄存器,设置1G及以内的低功率 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x029B00); //设置低功率模式3寄存器,设置1G及以内的低功率 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x029C14); //设置低功率模式4寄存器,设置1G及以内的低功率 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x020109); //设置JMODE,选定的输出模式为JMODE1 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x02021f); //设置KM1寄存器,目前的值为默认的十进制的31,即十六进制的1F Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x020401); //选择同步信号是单端还是查分输入,此处选择默认单端 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x020505); //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006201); //设置默认前景校准 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006501); //设置默认偏移参考值 //Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x005781); //TRIGOUT输出控制 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x02130f); //启动超量程显示 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006101); //启动校准状态机 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x020001); //启动jesd204的状态机 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006C00); //拉低启动前景校准器的命令 Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x006C01); //拉高启动前景校准器的命令 do{ Xil_Rdata = Xil_SPI(ADC_BASE_ADDR , 0x806A00); }while(Xil_Rdata == 0x0); //读取前景校准状态直到校准完成 return 0; } int RD_JESD_INIT(void){ u32 Xil_Rdata = 0; Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x08 , 0x01); //启动ILA Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x0C , 0x00); //不加扰码 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x10 , 0x01); //掉链后自动重连 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x18 , 0x00); //测试模式选择普通模式 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x20 , 0x00); //设置F = 1 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x24 , 0x1f); //设置K =32 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x28 , 0xff); //设置全通道启动 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x2C , 0x01); //设置子类1 //Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x2C , 0x00); //设置子类0 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x30 , 0xfff); //设置RX缓冲延时 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x34 , 0x00); //关闭错误计数,启动sync报错 Xil_Out32(R_JESD_BADDR + 0x04 , 0x00010001); //启动复位信号 do{ Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x04); }while( Xil_Rdata != 0x00010000 );//等待RX的reset拉低(reset完成) do{ Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x38); }while( Xil_Rdata != 0x00010001 );//等待RX获得sync和连接 /* while(1){ usleep(1); //Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x04); //复位状态 Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x38); //sync状态 Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x1C); //链接错误报警 //Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x30); Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x34); //错误报告 Xil_Rdata = Xil_In32(R_JESD_BADDR + 0x824); } */ return 0; } int LMK_INIT(void){ int status; u32 Xil_Rdata = 0; /* do{ status = XGpio_Initialize(&LMK_CFG , XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID ); }while( status != 0 ); //设置使能初始化 XGpio_DiscreteWrite(&LMK_CFG, 1, 0x0); usleep(500); XGpio_DiscreteWrite(&LMK_CFG, 1, 0x1); usleep(1000);*/ do{ status = XGpio_Initialize(&LMK_CFG , XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID ); }while( status != 0 ); //设置使能初始化 XGpio_DiscreteWrite(&LMK_CFG, 1, 0x1); Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , 0x000090); usleep(1000); Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , 0x000010); usleep(1000); XGpio_DiscreteWrite(&LMK_CFG, 1, 0x0); Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , 0x014A33); usleep(1000); Xil_Rdata = Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , 0x800400); //读取PROD ID MSB Xil_Rdata = Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , 0x800500); //读取PROD ID LSB int i = 0; for( i = 2; i <= 136; i++){ Xil_SPI(LMK_BASE_ADDR , LMK_DATA[i]); usleep(1); } return 0; } int main(void) { //u32 Xil_Rdata = 0; usleep(1000); LMK_INIT(); usleep(1000); ADC_INIT(); RD_JESD_INIT(); return 0; }