This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299EEGFE-PDK: BIAS

Part Number: ADS1299EEGFE-PDK
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

你好,TI工程师:

我在测试EVM的BIAS功能时遇到了一些问题,希望得到你们的帮助,问题描述如下:

我尝试了BIAS_DRV测试,配置如下:CH1P/N接肌肉和手腕,设置BIASREF来自内部, 使能bias buffer,使能BIASP6/7/8, CH1的MUX选择110,JP25,JP6,JP7,JP8,JP1没有安装任何跳线帽,其余按默认配置。 BIAS_DRV接右腿。请问这样测试BIAS_DRV正确吗?如果不正确应该怎么做?

同时我尝试测试BIAS_ELEC,并没有得到任何效果。请问测试BIAS_ELEC时,跳线帽应该怎么连接?

另外我在EVM的软件中设置BIASN1~8时,查看BIASSENSN寄存器值没有任何改变。反而BIASSENSP会发生变化,是我忽略了什么吗?

谢谢

  • 您好,

    我不太明白您的需求,您是想要使用ADS1299的一个通道测量 BIAS Drive 信号吗?如果是这样的话,您需要配置MUX为010,配置BIAS_MEAS bit 为1,具体见下面datasheet 截图说明:

    同时我尝试测试BIAS_ELEC,并没有得到任何效果。

    我不明白您要怎样测试BIAS_ELEC?用万用表或示波器测试吗?您想要什么样的效果?

    另外我在EVM的软件中设置BIASN1~8时,查看BIASSENSN寄存器值没有任何改变。反而BIASSENSP会发生变化,是我忽略了什么吗?

    这个是不对应吗?您可以附上软件设置和register map 的截图吗?我看到在register map最下部有个refresh register 按钮,您点击下现象是怎样的?会根据软件设置更新吗?

  • 下午好!谢谢答复

    不好意思,可能是我问题描述的不够准确。我在用CH1采集肌电信号,相知道有无BIAS Drive对我采集的肌电信号的影响。然后BIAS Driver不是有两种方案吗?

    另外关于BIASSN的问题,截图如下,我确信我更新了寄存器

  • 不好意思,可能是我问题描述的不够准确。我在用CH1采集肌电信号,相知道有无BIAS Drive对我采集的肌电信号的影响。然后BIAS Driver不是有两种方案吗?

    还是不明白您的问题是什么,在EVM板用户指南的第7章节  EEG Specific Features有参考电极和偏置电极的说明,看是是否有您需要的。

    用户指南:ADS1299EEG-FE EEG Front-End Performance Demonstration Kit (Rev. B)

    关于BIASSN的问题,不知道是不是电脑没有识别到硬件电路板造成的,您是先打开软件又连接的硬件电路板吗?

    其他寄存器怎样?是否会在register map处更新?

  • 如果换一种说法就是,我想知道JP1的作用是什么,它pin1,2相连的时候用于什么场景,pin2,3相连的时候用于什么场景?

    对于BIASSN的问题,会是因为win11兼容性问题吗?

    谢谢答复

  • Bias Drive 有两种来源,一种是U11产生的mid supply,一种是通过ADS1299内部 BIAS Amplifie产生的驱动信号,即通过BIAS OUT管脚输出的信号。

    这两种驱动源都有两种连接到电极的方式,一种是直接连接到驱动电极BIAS_ELEC,如下图中标注1的两条红色线,一种是通过ADS1299的管脚BIASIN在内部连接到ADS1299的其中一个输入管脚,然后将这个输入管脚外部连接到电极BIAS_ELEC,如下图中标注2的蓝色曲线。

    当JP1的pin1,2 下图中左边两脚连接时,即是将ADC 内部 BIAS Amplifie产生的驱动信号直接连接到电极BIAS_ELEC;

    当JP1的pin2,3 下图中右边两脚连接时,即是将ADC 内部 BIAS Amplifie产生的驱动信号通过ADS1299的管脚BIASIN在内部连接到ADS1299的其中一个输入管脚。

    对于BIASSN的问题,会是因为win11兼容性问题吗?

    可能是操作系统的问题,建议使用Win XP with SP2操作系统:

  • 谢谢答复,我的问题得到了解决。再次表示感谢

  • 好的,不客气~

  • 不好意思,还有最后一点问题就是,这两种方式有什么优劣吗?

  • ADS1299内部 BIAS Amplifie产生的驱动信号好一些,1是节省外部运放buffer,2是通过反馈回路可以提高共模抑制比。

    关于连接方式我认为各有优缺点,直接连接可以节省ADC的输入管脚;通过内部连接,可以更灵活的通过MUXn[2:0]寄存器配置驱动信号到任意电极。

    如果我的回答解决了您的问题,请点击解决问题按钮。