Part Number: ADC3683
工程师您好!
我们现在使用ADC3683,发现FCLK的输出占空比不是50/50:(黄色为DCLK,蓝色为FCLK)

我们使用如下模式:
Real Decimation, 1-wire,Decimation by 4
寄存器配置如下:
write_reg(fd, 0x07, 0x6c);
// load e-fuse
write_reg(fd, 0x13, 0x01);
usleep(2000);
write_reg(fd, 0x13, 0x00);
usleep(2000);
// configure FCLK
write_reg(fd, 0x19, 0x00);
write_reg(fd, 0x1B, 0x00);
// REAL DECIMATION, 18-bit, 1-WIRE, 0xFF800
write_reg(fd, 0x20, 0x00);
write_reg(fd, 0x21, 0xF8);
write_reg(fd, 0x22, 0x0F);
// Enable the decimation filter
write_reg(fd, 0x24, 0x06);
// Configure the decimation filter
// Decimation by 4, Real decimation
// 0 010 1 00 0
write_reg(fd, 0x25, 0x28);
// real decimation
write_reg(fd, 0x27, 0x00);
write_reg(fd, 0x2E, 0x00);
// no gain added
write_reg(fd, 0x26, 0x22);
write_reg(fd, 0x26, 0x00);
请问是不是哪里配置有误?
感谢!