Part Number: DAC8871EVM
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA4277, OPA277, REF102
DAC8871EVM设置±10V的基准源,在输出2V-3V过程中,以0.01V的变化率调整输出,发现其中有特定的值会输出不准;测量发现,输出不准是因为基准源全部向下偏移了0.1V:变成-10.1V-9.9V;只有特定的值的会这样;这是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DAC8871EVM
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA4277, OPA277, REF102
DAC8871EVM设置±10V的基准源,在输出2V-3V过程中,以0.01V的变化率调整输出,发现其中有特定的值会输出不准;测量发现,输出不准是因为基准源全部向下偏移了0.1V:变成-10.1V-9.9V;只有特定的值的会这样;这是什么原因呢?
您好,您是使用的EVM板是吗?因为我看EVM板的电路,OPA2277输出直接接的VREF。没有像数据手册中这样,为了避免稳定性的问题,在输出端串联了一个小电阻(这势必会产生一个小的压降),所以如果使用的EVM板子理论上应该不会出现问题,当然EVM板这里即使没有加电阻也不会出现稳定性的问题。

那如果使用的EVM板,您指的特定值会有这样的情况?您是试验了几组值,发现会产生压降是吗?
那两个问题。
第一 ,是否参考EVM板子的kelvin连接,如下,这种连接能帮助其减少由于基准电流的变化以及相关电路阻抗引起的误差。

第二,就是我上述所说的,为了避免稳定性,OPA4277和reference之间的连接是否像datasheet中电路在运放的输出端串联了一个小阻值Riso。
这里也会引起小的 压降,如果在乎这个压降的话,就像EVM板直接接到参考输入端。当然要测试稳定性的问题。EVM板的稳定性是没问题的。
您好,R18和R28这里我看串联的都是0ohm阻。但是OPA2277的两个输出端都接了C24和C28=0.1uF的容性负载,这个容性负载很容易对运放产生不稳定性。
如果加了这个容性负载,我建议是R18和R28这里小阻值的隔离电阻(避免了稳定性问题,但是可能会产生小小的压降),或者像EVM板一样,不加容性负载,运放的输出直接接ADC的参考。
您好;原理图上显示的电容(C23,C24,C26,C27),已经拆除;数据是拆除之后测量的;抱歉,没有给您同步这个信息。
好的,那我想是不是可以往前定位下压降究竟是在哪里出现的问题,比如测量下OPA277,测量下REF102,REF102的供电是稳定的吗?