Part Number: ADC12QJ800
我的采样率是500M,SYSREF由时钟芯片提供781.25K,请问手册里的关于SYSREF的寄存器应该如何配置,比如0x29 是否要配置成0xF0,还有SYSREF_SEL和SYSREF_POS应该如何配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: ADC12QJ800
我的采样率是500M,SYSREF由时钟芯片提供781.25K,请问手册里的关于SYSREF的寄存器应该如何配置,比如0x29 是否要配置成0xF0,还有SYSREF_SEL和SYSREF_POS应该如何配置?
您好,
SYSREF_POS是只读寄存器,它是SYSREF相对于设备时钟(CLK± or SE_CLK)周期的位置被确定并存储在SYSREF_POS中。SYSREF_POS的每个位代表一个潜在的SYSREF采样位置。 如果SYSREF_POS中的位设置为1,则相应的SYSREF采样位置具有潜在的建立或保持时间冲突,因此SYSREF_SEL设置不应选值为1的位。 在确定有效的SYSREF采样位置(SYSREF_POS中位是0的位)后,可以通过将SYSREF_SEL设置为对应于该SYSREF_POS位置的值来选择所需的采样位置,datasheet Table 8-7 给出了示例。这部分在datasheet 8.3.5.4.2 章节有详细的说明,建议您查看datasheet 这部分内容以了解更多信息。
您现在Ramp Test 模式可以正常输出了吗?
输入端不接的情况下采到的数据是乱码,
模拟输入端不连接确定的信号,输出可能是乱码,因为管脚可能会耦合周围的电磁干扰,建议输入先连接规格范围内的已知模拟信号进行测试。
为更加有效的解决您的问题,已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,请资深的英文论坛工程师为您提供帮助,目前还没有回复,您也可以关注帖子链接以了解进展:
您是使用的EVM板 还是自己设计的板子?
您是使用什么捕获的数据? 是使用的TI数据采集板还是自己设计的板子?
输入信号您是怎样产生的?
您是否可以附上 ramp test pattern输出以及乱码输出,屏幕截图或数据都可以。
此外,您是否可以尝试将设备置于"Transport Layer Test Pattern"测试模式,然后确保输出的数据与表8 -38中的数据匹配。