TI的老师您好,我在使用ADS1298开发时,模拟电源选择了单电源为3.3V,在焊接完成电路后测试引脚,却发现AVCC为相对于VCAP1相对于为1.6V,相对于VCAP2为2.2V,相对于VCAP4为3.3V。这是电路出问题了,还是芯片本身的特性呢?我在查阅芯片手册时发现这三个引脚并没有给出特殊介绍,而VCAP3给出了介绍,他的测量是正确的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
下面FAQ,如下截图部分帖子,有调试 ADS129x 产品的建议,您先看下:
[FAQ] Common Questions for TI's ADS129x Family of Bio-Potential ADCs

为方便其他用户查找,我再附下:
老师您好,电路原理图在图1,基本上都是参考ADS1298评估板设计的。
今天的测试过程中,大多数时间是正常的,内部测试信号和心电信号可以采集到。
然后在正常采集的时候测量参考电压,发现没有问题了,为2.4V,应该排除了芯片损坏的可能性;
在不正常的时候,我重新观察了采集的波形,内部测试信号理论上输出是方波,但是这时候输出是方波的形状,不过噪声很多,起起伏伏,在图片2中。
然后我的供电电源是电脑USB转5V,然后通过芯片AMS1117-3.3转换,是不是这个供电电压不太稳定造成的上述现象呢?我在一些帖子上看到过类似的电压不稳定情况。


不使用的模拟输入接AVDD:

不使用的GPIO 建议接地:

在不正常的时候,我重新观察了采集的波形,内部测试信号理论上输出是方波,但是这时候输出是方波的形状,不过噪声很多,起起伏伏,在图片2中。
这里的“不正常”包含基准电压不正常吗?还是仅指输出方波噪声多?
然后我的供电电源是电脑USB转5V,然后通过芯片AMS1117-3.3转换,是不是这个供电电压不太稳定造成的上述现象呢?
您测量下供电电压纹波是怎样的?看供电是否稳定或存在较大纹波?供电不稳定或存在纹波会对输出造成影响的。
不过他在中间有一部分是存在丢失数据,这种可能是什么原因呢?
如果DRDY输出频率正常,若AD转换结果存在丢失那就是SPI读取转换结果的问题,您是DRDY 进入中断读取转换结果吗?SPI 速率要保证在下一个转换完成前将当前转换结果完成读取,否则的话就会存在数据丢失。
1、不正常的时候,基准电压也是不太正常,为1.2V左右
在不正常的时候,我重新观察了采集的波形,内部测试信号理论上输出是方波,但是这时候输出是方波的形状,不过噪声很多,起起伏伏,在图片2中。
这样除了有噪声,方波幅值是不是也不对?
2、供电的纹波确实比较大,有几十mV,我考虑后续换个电源供电
正常的时候测试方波没有噪声是吗?测试方波有噪声的时候,基准电压有噪声吗?供电电源与正常时的噪声性能一样吗?
建议对比下方波正常和不正常的时候,供电纹波和基准电压的纹波性能是否一样?我怀疑是方波噪声是供电纹波和基准电压纹波引入的噪声。
1、不正常的时候,基准电压也是不太正常,为1.2V左右
不确定是什么原因导致基准电压不正常,感觉与焊接和芯片有关,因此建议您多测试几块板子以排除焊接问题和芯片已损坏的原因。