This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DAC8830的原理图参照的是DAC8830评估板的原理图,DAC8830的5V电压用的是AMS1117-5供电:
因为我要最大输出500mV 35KHz的正弦波,所以我将DAC8830的Vout引脚接了一个电容C101 进行滤波,然后经过电压跟随器后再经过R69 , C93进行滤波。
但是我用示波器测试到C93两端的正弦波波形很大毛刺,因此我就直接用示波器测DAC8830的Vout引脚接的C101电容的波形,发现它们的毛刺都一模一样,下图是我测的DAC8830的Vout引脚的波形:
波形测量方式:
请问为什么DAC8830输出100mV正弦波的时候毛刺这么大?
我参照DAC8830的参考设计画的原理图,它在DAC8830的输出引脚就加了一个电容C3:
去掉电容C101 输出毛刺更大了:
我目前测量波形的时候,RC滤波后面没有接入负载,是悬空的。
看您原理图和PCB板子元器件标号对不上,请确认下是否没有测量错位置?并且看板子上DAC输出直接到J3接线端子上了,没有RC滤波,U3是DAC8830芯片吗?
DAC输出纹波也有供电和基准有关,您测量Vref 和VDD电压的波形怎样?
你好,我的原理图截错了,这个是DAC8830的原理图:
这个是PCB板:
经过测试,5V的VDD用的是AMS1117-5产生的,它在不给连接DAC8830的时候,输出电压是这样的,毛刺脉冲4.8mV:
5V的VDD在连接DAC8830给它供电的时候,输出电压是这样的,毛刺脉冲差不多大:
2.5V的VREF是由REF5025产生的,它的输出没连接DAC8830的时候,输出毛刺大小是这样的:
2.5V的VREF连接在了DAC8830的VREF引脚上面,输出毛刺大小是这样的:
DAC8830输出的直流信号是默认输出还是您通过SPI接口配置的输出?因为我看幅值接近于0;
您在输出各种直流电压时,输出都没有毛刺吗?输出幅值对吗?
输出有毛刺时,我建议您附上SPI 连续发送两个数据点的波形图,我看下波形质量和时序看是否有问题?
感谢您提供波形;
波形整体时序没看出什么问题,但波形质量不好,看您原理图SPI 连接到了一个connector上,不知道SPI 线长多少?是否有办法尽量缩短SPI线长度以改善波形质量?
同时是否有办法在SCLK 和SDI 这两根线驱动端分别串联一个22Ω或33Ω 几十欧姆的电阻看下是否可以改善信号过冲?
模拟输出上的毛刺有可能是数字信号耦合上去的,改善下SPI 信号波形看下对模拟输出波形是否有改善?
您制作的是2层板吗?