This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师,您好,我使用两片ADS1299片选方式搭建电路,用于16通道脑电信号采集,测试过程中发现各通道有一个周期性的波动干扰,并且采集不到脑电信号,请问是什么问题呢?以下附上原理图,还麻烦帮忙确认下电路是否有问题,谢谢!
不好意思,我这边转成PDF了,您看能否看清。ADS1299-16通道EEG.pdf
内部测试信号可以正常采集,但有干扰如下图1。
采集信号是可以的,用手指等触摸电级(电极是用的专用电极)能采集到信号,但每个通道都有一个周期性的波动,不知道是什么,图片如下(该图片中的是我们转换电压后的)还请您帮忙分析下,万分感谢!!
我不知道你打开上述PDF后里面是否有乱码,我下载打开后有一些是乱码。我仅看的你上面截图部分,即第7页。
关于不使用的管脚,请参考下面截图连接,其中BIASREF 管脚,你是不使用吗?如果不使用的话,请按datasheet 连接到AVSS或悬空:
我不明白你偏置驱动运放的连接,相关信号BIASINV、BIAS 你连接到哪里了?相关寄存器是怎样配置的?
SRB1和SRB2_1 你连接到哪里了?相关寄存器是怎样配置的?圆圈是测试点吗?
看电路图中有两种地符号AGND和GND,请确认下这两种地进行了单点连接。
内部测试信号可以正常采集,但有干扰如下图1
请用示波器测量下供电电压的纹波、参考电压的纹波是怎样的?同时你可以附上采集内部测试信号时的寄存器配置吗?
采集信号是可以的,用手指等触摸电级(电极是用的专用电极)能采集到信号,但每个通道都有一个周期性的波动,不知道是什么,
不明白你要表达的意思,你不是要采集脑电信号吗?你为什么要用手指触摸电极?用手指触摸电极采集的信号是什么,你有期望的信号波形吗?是在手指触摸电极保持不动时有周期性波动吗?那这个信号周期是多少?看下是否为工频干扰。
感谢您的回复!
1、是的,仅看第7页,16通道的两片ADS1299连接,我将BIASREF 管脚修改悬空后测试,也还是有这个跳动问题。
2、BIASINV管脚;是第一片的BIASINV管脚与第二片的BIASINV管脚通过0电阻进行了连接,这儿是否有问题呢?BIAS 管脚,两片的BIAS是预留出来了,未使用,该管脚在脑电信号检测是否需要使用呢?16通道的话,两片是否只需要使用一片的BIAS就可以了?BIAS如使用的话,请问如何进行配置使用呢?
3、SRB1;两片的SRB1相连接了。两片的SRB2_1是方便预留出来了。圆圈是过孔,方便使用的时候焊接线和电极。
下图是所有寄存器的配置:
4、AGND和GND通过0Ω电阻进行了连接。
以上还麻烦您帮忙解惑分析,感谢!!!!!
2、BIASINV管脚;是第一片的BIASINV管脚与第二片的BIASINV管脚通过0电阻进行了连接,这儿是否有问题呢?
这里没问题。
BIAS 管脚,两片的BIAS是预留出来了,未使用,该管脚在脑电信号检测是否需要使用呢?16通道的话,两片是否只需要使用一片的BIAS就可以了?BIAS如使用的话,请问如何进行配置使用呢?
脑电信号检测一般是需要使用的,更多信息你可以看datasheet 第 9.3.2.4 ECG and EEG Specific Features 章节,以及ADS1299EEG-FE EEG 用户指南中第7章 EEG Specific Features。
关于寄存器配置:
config2 高3位 总是写110:
测试内部信号时,不要再使能BIAS buffer了,将PD_BIAS bit 置0,同时SRB1 设置为open,即SRB1 bit 配置为0,然后再测试内部测试信号看输出怎样?是否还有干扰?如果还有干扰,请用示波器测量下供电电压的纹波、参考电压的纹波是怎样的?
呃,我这边的问题是,配置完成后,采集到的原始AD值会有一个周期性的波动,想知道这个波动是什么?怎么解决?然后不管触摸不触摸电极都有波动,并且在采集脑电信号的时候采集不到信号。
采集到的原始AD值对应的模拟输入是什么?
如果要检测这个信号的话,请问可以通过什么方式进行测量呢?
你是指哪个信号?
我建议你结合ADS1299 偏置运放芯片内部电路来连接偏置运放的管脚。1MΩ电阻和1nF电容是连接在偏置运放的反向输入端和输出端,如下截图所示:
关于如何使用测量EEG的一些特性管脚或功能,包括BIAS 运放和SRB1 、SRB2管脚,建议你详细并理解性地阅读 datasheet 第 9.3.2.4 ECG and EEG Specific Features 章节,以及ADS1299EEG-FE EEG 用户指南中第7章 EEG Specific Features。
呃,我这边的问题是,配置完成后,采集到的原始AD值会有一个周期性的波动,想知道这个波动是什么?怎么解决?然后不管触摸不触摸电极都有波动,并且在采集脑电信号的时候采集不到信号。
建议你先采集内部测试信号,在能正常采集内部测试信号后再来看这个问题。如果可以正常采集内部测试信号,正常采集脑电信号还是有周期性干扰,请用示波器测量下供电电压的纹波、参考电压的纹波是怎样的?
如果要检测这个信号的话,请问可以通过什么方式进行测量呢?内部采集到的原始AD值没办法用仪器进行测量。
2、是指的芯片采集到的信号
关于你说的这两点,没明白你的意思,你可以再详细说明吗?
您好,麻烦您帮忙看看,我这边将60脚61脚、62脚、63脚这样修改是否有问题?其中BIASIN连接偏置电极,BIASINV连接第二片ads1299,BIASREF悬空。
还有个问题请教下,我这边将SBP1打开内部路由到8个通道的INN端,外部连接参考电极。0Ω电阻连接到第二片ads1299D的SPB1,这样是否可以?同时SPB2内部关闭了,外部需要悬空吗?
我这边将60脚61脚、62脚、63脚这样修改是否有问题?其中BIASIN连接偏置电极,BIASINV连接第二片ads1299,BIASREF悬空。
没看出问题。
还有个问题请教下,我这边将SBP1打开内部路由到8个通道的INN端,外部连接参考电极。0Ω电阻连接到第二片ads1299D的SPB1,这样是否可以?同时SPB2内部关闭了,外部需要悬空吗?
这里说的是SRB1和SRB2吗,
可以这样连接,
如果SRB2 不使用可以悬空。
TI工程师您好,请问我这所有单端输入,INN端这儿是否可以呢?没有接电极,仅接了INP端。如果不行,需要怎么接呢?
所有的 INN 你不是都连接到SPB1?那你的参考信号是什么呢?
您好,我重新捋一捋问题:
1、如果我这边要测脑电,BIASIN做为偏置信号,外部连接偏置电极,内部需要做什么配置呢?
2、SRB1内部路由到所有的INN端,外部接电极作为参考电极。这样的连接是否可以呢?
3、SRB1内部路由到INN端,INN端外部需要连接到SRB1上吗?如果不需要连接到SRB1,图三上所示INN端接了电阻电容未接电极是否可以?还是需要悬空?
4、16通道,两片的SRB1需要连接吗?
以上麻烦您解惑,谢谢!
1、如果我这边要测脑电,BIASIN做为偏置信号,外部连接偏置电极,内部需要做什么配置呢?
建议你看datasheet 9.3.2.4.1 Input Multiplexer (Rerouting the BIAS Drive Signal)章节,或EVM GUI 相关说明。这里需要提醒你的是,这些连接和配置不是一成不变的,需要根据你的应用合理连接和设置。
2、SRB1内部路由到所有的INN端,外部接电极作为参考电极。这样的连接是否可以呢?
可以,这类似于 datasheet 中 如下截图连接。
3、SRB1内部路由到INN端,INN端外部需要连接到SRB1上吗?如果不需要连接到SRB1,图三上所示INN端接了电阻电容未接电极是否可以?还是需要悬空?
内部路由了,外部就不需要连接了。
我个人认为不需要了,可以悬空。
4、16通道,两片的SRB1需要连接吗?
两片ADC的采集信号使用相同的参考信号就需要连接。
您好,我发现个问题,请教下,1299芯片管脚31脚,规格书上要求是接数字DGND,而开发板ADS1299EEG-FE EEG 中参考电路31脚接的是模拟AGND,请问该脚正确接法是?