This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS5474模数转换器VCM和VREF使用方法

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474, THS4521

请介绍一下ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用?

文档上说VCM是在直流耦合应用时用于设置共模电压,是不是指前级驱动电路使用放大器的时候?如果前面直接使用变压器耦合成差分输入是不是不能用VCM?另外,VCM引脚在芯片内部通过2个500欧电阻接到两个输入,既然在内部已经偏置了,为什么还要输出到外部去作共模电压?

文档上说VREF引脚既可用作输入又可用作输出,具体作用是什么?在什么情况下使用?文档上有张图表明两个时钟引脚在内部通过两个1000欧电阻接到2.4V电压,这个2.4V是不是就是VREF?

此外,信号输入规定是2.2VPP,共模电压设置为3.1V或是0V是不是都行?

  • shuang li2 说:

    请介绍一下ADS5474模数转换器的VCM和VREF引脚在什么情况下使用?

    文档上说VCM是在直流耦合应用时用于设置共模电压,是不是指前级驱动电路使用放大器的时候?如果前面直接使用变压器耦合成差分输入是不是不��用VCM?另外,VCM引脚在芯片内部通过2个500欧电阻接到两个输入,既然在内部已经偏置了,为什么还要输出到外部去作共模电压?

    是的,VCM是提供给外部放大电路的,有些全差分运放需要提供输出的共模电压,如THS4521等。只要输入信号范围在允许的范围内,可以不用它提供的VCM。内部偏置了,所以如果是变压器耦合,直接接上就可以。但是有些运放需要提供VCM电压,输出才能在合适的摆幅范围,所以该芯片提供一个VCM接口

  • 谢谢了,那么VREF引脚呢?在什么情况下使用?

  • shuang li2 说:

    文档上说VREF引脚既可用作输入又可用作输出,具体作用是什么?在什么情况下使用?文档上有张图表明两个时钟引脚在内部通过两个1000欧电阻接到2.4V电压,这个2.4V是不是就是VREF?

    VREF可以用作输出,在做输出可以提供VCM的共模电压功能。用作输入则为外部参考电压输入 图不知你说的哪个图

  • shuang li2 说:

    此外,信号输入规定是2.2VPP,共模电压设置为3.1V或是0V是不是都行?

    差分信号的输入范围是2.2vpp,如果共模电压是0,那是不是VINN要小于0了?那输入范围不就错了嘛。3.1V的共模电压,你可以输入2-4.2V的VINX信号(3.1-1.1 到3.1+1.1)

  • 文档24页图40这个2.4V的参考电压datasheet并没有给出其来源,我认为有可能是从产生VREF的电路的一部分中引用过来的,但应该不是直接连通的

  • 我看到SLAU247开发板上输入信号直接通过两个ETC1-1-13传输线变压器输入到ADS5474,这里也没接共模电压啊?是不是在内部用参考电压3.1V偏置了?

  • 是的,变压器差分转换接入直接使用内部3.1就可以了,这个我之前帖子也提过哦

  • 谢谢耐心的解答,最后有个问题,VREF作输入电压时是供给谁的参考电压呢?是不是在内部调节信号增益的?如果用到外部,则可以给一些可调增益的放大器作参考电压?

  • VREF做输入是供给输入信号的参考电压,用来微调信号增益,参考电压低一点,相对来讲信号增益就会高一点。

    如果用作输出(不知是不是你讲的“外部”),那就是输出一个2.4V的参考电压,可以用在需要的地方,但是使用需要注意其带负载能力