外围电路如上所述。
问题如下:
未对ADC12DJ3200配置的情况下,FPGA正常启动时(无论FPGA内部是什么程序),ADC12DJ3200器件顶部温度都会迅速上升(1分钟可到60°)。当FPGA不工作时(通过中止FPGA在线加载操作),ADC12DJ3200器件无发热情况。
排查过程如下:
1、排除环境影响。切断供电,FPGA正常启动时,器件均无发热。
2、测试电压,正常。VA19是1.88V,VA11和VD11是1.09V;
3、器件的PD SYNC接口均为1.9V电平,直连到FPGA bank电压1.8V的普通IO上。
求解答,多谢。