在手册里写DAC5675a的clk输入可以使用单端,即clk输入cmos电平信号,clkc端通过电容接地,内部通过电阻网络接到2/3 AVdd
但是在digital specifications里面写的【clk-clkc】的范围是min 0.4,max 0.8,这样cmos的单端输入时clk-clkc很容易超过这个范围。
而且还有一点是在手册的figure 18里,写:node CLKC internally Biased to AVdd/2 可是怎么看Figure 14里面都是2/3 AVdd啊,是手册标错了还是我理解错了?