opa2604在应用于dac7541时,驱动功率不够,容性负载影响严重,万用表测量时,充放电明显,有办法解决吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
增加输出功率的方法有很多,TI也提供很多不同带宽,不同动态范围的 功率放大器和 大电流 运算放大器 以及 Buffer,需要根据您的应用选型。
能否详述你提到的“容性负载影响严重,万用表测量时,充放电明显”的现象?
1、输出信号的带宽是多少;
2、万用表是DC仪器,不应用来进行信号分析;使用示波器测量带 负载 和 不带负载 的 波形,上传波形图;
3、负载是什么,什么样的容性负载
另外,请上传电路图,谢谢!
你好!
断开负载后重复你同样的实验,看看现象是否一样。
万用表不能用于观察响应,最直接的测试方法就是用DAC产生 正弦 或者 方波。使用示波器 观察波形, 带负载 和 不带 负载 时候 的波形。这是排除是否是 负载的 影响。
另外,从你的描述看,阶跃响应到达稳定时间 长达 10s, 这是不正常的。 按照 一阶 RC 阶跃响应, 按运放输出阻抗 为 10 ohm ,负载的电容 要 达到 0.1F 才能 有 接近 10s的 稳定响应。
另外,“给上某一bit位置1”,这个动作怎么实现的?
开关、还是跳线?