ADS1299: 内部测试信号和增益问题

Part Number: ADS1299

已经成功读取到了内部测试信号的矩形波,但幅值范围有问题,我设置增益为24,测得的信号单边幅值为0.000018V,正常应该为0.0018V,设置寄存器chnset = 0x61,增益为24,测量内部噪声,八个通道的噪声范围在-0.00089V~-0.00009V,之后又测量了MVDD模式,发现无论设置增益为1还是24,八个通道的输出都是直接达到上限(增益为1时是4.5V,增益为24时是0.1875V),想问下这是什么原因,有什么解决方法。