可以使用FPGA加DAC81408制作一个6通道的通道幅值独立可调,最大14v,6通道同时工作时单通道最大工作频率为1khz的信号发生器驱动磁感线圈吗
您好
需要时间为您调查,请等待我们的回复。
好的,十分感谢您
是的,这是非常可行的,我们可以独立或同时控制一组通道。请检查设备的广播和同步更新功能。广播模式允许用户使用单个写入命令将DAC输出更新为相同的电压,而同步更新允许用户配置多个通道(每个通道可以具有相同或不同的设置和电压值),然后使用单个SW或HW LDAC命令更新这些多个DAC输出。
我看到这个芯片存在End point fit between codes,有办法取消掉吗,因为我想输出的是正弦波,这样会让我的信号在接近0时失真,这样的话是不是不太适合输出正弦波。
没有理解您的意思。
这个芯片我注意到存在端点匹配,想问一下这样的话还适合输出正弦波吗,如果不可以的话,有没有其他基础性能类似,但是不存在端点匹配的芯片
您能提供您需要的正弦的AC规格吗?
THD = ?Update rate = ?Vpp = ?
不好意思,我错误理解了端点匹配的含义,我以为芯片输出会在接近为0时出现非线性失真,但看来不存在这样的问题,只要我的正弦波峰值低于输出量程即可,我的正弦波输出需要一个通道大概为931hz,14vpp,其他大概在3hz,1Vpeak以内。想问可不可以给我一份满足要求的详尽的原理图或者外围电路设计。此外,我的输出在这种情况下,是不是我的Vcc和Vss只需要正负10V就够了,十分感谢您!!!
我们帮您看一下,请等待我们的回复。
我们建议您按照EVM用户指南进行原理图设计。
www.ti.com/.../slau778a.pdf
你好,有相应的软件可以对该芯片进行仿真吗,比如我添加相应的fpga输出,观察实际的dac芯片的输出,我下载了pspice for ti,但软件里好像没有对应的spice模型
(+) RE: DAC81408: 使用FPGA加DAC81408制作信号发生器 - 数据转换器论坛 - 数据转换器 - E2E 设计支持
如果您有新问题,请重新发帖。
不好意思,你们的网站好像出bug了,我想提出问题,但是他总是让我填个人信息,填完之后也不让我提问