可以使用FPGA加DAC81408制作一个6通道的通道幅值独立可调,最大14v,6通道同时工作时单通道最大工作频率为1khz的信号发生器驱动磁感线圈吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,这是非常可行的,我们可以独立或同时控制一组通道。请检查设备的广播和同步更新功能。
广播模式允许用户使用单个写入命令将DAC输出更新为相同的电压,而同步更新允许用户配置多个通道(每个通道可以具有相同或不同的设置和电压值),然后使用单个SW或HW LDAC命令更新这些多个DAC输出。
我们建议您按照EVM用户指南进行原理图设计。