Part Number: ADC3542
| 寄存器配置 | 地址 | 数据 |
| 1 | x"0000" | x"01" |
| 2 | x"0007" | x"2B" |
| 3 | x"0013" | x"01" |
| 4 | 等待1ms | |
| 5 | x"0013" | x"00" |
| 6 | x"000A" | x"FF" |
| 7 | x"000B" | x"EF" |
| 8 | x"000C" | x"FC" |
| 9 | x"0018" | x"10" |
| 10 | x"0019" | x"12" |
| 11 | x"001B" | x"90" |
| 12 | x"001F" | x"40" |

具体寄存器配置如上所示,想到达到该截图的效果,不知配置是否正确,是否需要更改什么?