ADS131M08: ADS131在PGA切换过程中影响采样数据

Part Number: ADS131M08

Hi TI团队,

    你好!我们使用ADS131M08采样芯片,在多通道切换PGA时,出现其他受干扰的情况,我们在排查过程中,减小了SPI通信的速率(根据数据手册,原来最高为25M),改为10M后,通道无受干扰情况,

干扰现象主要表现为采样数据存在突变。让我们比较困惑的是:1、为什么在切换其他通道PGA时,会对未切换的通道数据采集造成影响;2、为什么减小通信速率后,通道数据就不受干扰,通信时钟速率是否有什么被忽略的限制(电源电压使用3V) ;3、如果是通信速率导致的采样干扰,为什么在不切换PGA时(25M通信速率下),数据采集稳定?

补充说明:通信时序等已经确认没问题,可以正常采集数据,8通道使用内部基准,32KSPS。

如上为我遇到的问题,希望各位能帮忙分析一下原因,谢谢。

    1. 为什么在切换其他通道PGA时,会对未切换的通道数据采集造成影响?

      在多通道切换PGA时,会引入失真或噪声,影响到数据采集准确性。通常是由于信号源不稳定或存在干扰所致。

    2. 为什么减小通信速率后,通道数据就不受干扰,通信时钟速率是否有什么被忽略的限制(电源电压使用3V)?

      通信速率减小可以减少传输过程中的干扰和噪声,提高通信的稳定性。通信时钟速率过高可能导致信号抖动增加,影响通信的稳定性。虽然电源电压为3V,但时钟频率过高可能导致信号失真,影响数据采集的准确性。

    3. 如果是通信速率导致的采样干扰,为什么在不切换PGA时(25M通信速率下),数据采集稳定?

      在不切换PGA时,信号源相对稳定,即使在高通信速率下,数据采集也能保持稳定。当切换PGA时,信号源可能发生变化,导致噪声和干扰增加,从而影响数据采集的准确性。因此,降低通信速率可以减少这种干扰,提高数据采集的稳定性。