Part Number: ADS131M08
Hi TI团队,
你好!我们使用ADS131M08采样芯片,在多通道切换PGA时,出现其他受干扰的情况,我们在排查过程中,减小了SPI通信的速率(根据数据手册,原来最高为25M),改为10M后,通道无受干扰情况,
干扰现象主要表现为采样数据存在突变。让我们比较困惑的是:1、为什么在切换其他通道PGA时,会对未切换的通道数据采集造成影响;2、为什么减小通信速率后,通道数据就不受干扰,通信时钟速率是否有什么被忽略的限制(电源电压使用3V)
;3、如果是通信速率导致的采样干扰,为什么在不切换PGA时(25M通信速率下),数据采集稳定?
补充说明:通信时序等已经确认没问题,可以正常采集数据,8通道使用内部基准,32KSPS。
如上为我遇到的问题,希望各位能帮忙分析一下原因,谢谢。