1. ADC的输出有直流偏置,该偏置由哪些原因造成的?
ADC: 200M采样率 16位,型号ADS42JB69
2. 测试分析:
第一块板卡:
Ch0:量化后值230 ~260,偏置245
ch1 量化后值20 ~60,偏置40,
ch2 量化后值-5~27,偏置15,
ch3, 量化后值-75~-40,偏置-45,
第二块板卡:(2240009002),同一块板子多次上下电状态基本一致,没有变化
Ch0 :量化后值53~79, 偏置:60;
Ch1 :量化后值46~63, 偏置:55;
Ch2 :量化后值1~22, 偏置:10;
Ch3 :量化后值178~207, 偏置:190;
已经测试的内容
将ADC的输入端接地,测试偏置比未接地之前,一个通道从240降至190,一个通道从40降至30
请根据以上的分析过程,判断是什么原因造成的直流偏置?如何规避或者解决这个问题?
好的,我从以下几个方面来分析该问题,这些问题分析完并未发现异常情况。请参考
ADC的参考电压(Vref)不准确或存在漂移,导致转换结果整体偏移。
测试结果:目前测试偏置电压,P/N一致,偏差在±0.001V, 大概是1.9015V
2.ADC固有偏移误差(这个无法排查,未进行)
ADC内部电路(如比较器、运放)的失调电压导致零输入时输出非零。
利用ADC内置的校准功能(如自校准或手动校准)。
在软件中减去固定的偏移值(需通过零点校准确定)。
3.前端电路的直流耦合问题 (已排查,断开前级电路,前级电路P/N接地)
原因:输入信号路径中存在意外的直流偏置(如运放偏置电流不匹配、电阻失配)。
解决方案:
4.电源问题(使用示波器逐个测试电源,未发现异常情况)
5.数字接口数据处理错误(按照LMF=421, 4lane给FPGA的128位数据按位对照,目前排查未发现问题点)
6.PCB布局与接地问题(已排查,如果有问题,按道理是同一片会有相同的偏置才合理,目前这种不同的偏置感觉与这个没有太大关系)
7.输入阻抗与偏置电流(目前测试底噪,未加任何信号测试有异常)
使用运放跟随器缓冲信号,降低输出阻抗。
选择输入偏置电流极低的ADC(如Σ-Δ型)。
8.温度漂移(常温下测试,加风扇和散热片,温度变化并对输出有大的贡献,可以排除此项)
9.外部干扰(只是块板卡在实验室桌子上测试,未有其它干扰,可排除此项)
您好,
请发送原理图,特别是 Analog Input 和 Front end 部分。
其他可能导致这种情况的原因,如果数据捕获时序没有足够的设置和保持时间,则每次有数据捕获时,ADC 的本底噪声都会上下跳动,如上所示。
请重新确认捕获时间。
您好,
好的。
”如果数据捕获时序没有足够的设置和保持时间,则每次有数据捕获时,ADC 的本底噪声都会上下跳动“。
-----另外请重新确认一下数据捕获时序。