Part Number: ADC12DJ5200RF
您好
我们在使用时ADC12DJ5200RF时配置一直不成功,目前检查了电源和时钟部分是正常的,现在怀疑是寄存器的配置有问题,请根据我们的寄存器配置,分析配置是否有问题,或者有配置成功的案例能提供给我们进行测试
现在使用 Jmode 0,时钟频率1.5G,,采样率3G, A通道输入,模式见下,目前读ADC204B时钟处于不锁定状态

配置使用FPGA SPI接口配置寄存器
assign ad_cfg_data[0] = 24'h002B15 ;//
assign ad_cfg_data[1] = 24'h02A230 ;
assign ad_cfg_data[2] = 24'h02C13F ;//CLEAR ALAM
assign ad_cfg_data[3] = 24'h02C200 ;
assign ad_cfg_data[4] = 24'h020000 ;//jesd_en
assign ad_cfg_data[5] = 24'h006100 ;//cal_en
assign ad_cfg_data[6] = 24'h020100 ;//jmode
assign ad_cfg_data[7] = 24'h020702 ;//K28.5
assign ad_cfg_data[8] = 24'h002920 ;//Set this bit to enable the SYSREF receiver circuit
assign ad_cfg_data[9] = 24'h002960 ;//enables the SYSREF processor
assign ad_cfg_data[10] = 24'h00296A ;//select sysref sample point
//assign ad_cfg_data[10] = 24'h02B000 ;
//assign ad_cfg_data[11] = 24'h02B001 ;//sysref_calibration
//assign ad_cfg_data[11] = 24'h00296A ;//select position of sample sysref
assign ad_cfg_data[11] = 24'h006101 ;//jesd_en
assign ad_cfg_data[12] = 24'h020001 ;//cal_en
请帮忙分析寄存器配置是否正确,